处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

适合低成本低功率LED灯泡的驱动IC方案

适合低成本低功率LED灯泡的驱动IC方案
来源:我爱方案网 时间:2013-06-20

【导读】本文介绍一款无需散热或灌封处理的LED驱动IC,适合对成本敏感、非隔离、非调光GU10灯泡和其他空间受限的灯泡应用。



Power Integrations 公司近日推出 LYTSwitch-0 IC - LYTSwitch 产品系列下新的器件系列,该器件集简单性、可靠性和高效率于一身,具有独特的优势。LYTSwitch-0IC非常适合对成本敏感、非隔离、非调光GU10灯泡和其他空间受限的灯泡应用。

LYTSwitch-0 器件的效率达到 90%以上,可在典型应用中以优于+/-5%的调整精度提供恒流输出。其功率因数在 115 VAC下大于 0.8,在 230 VAC下达到 0.55,可满足 ENERGYSTAR V1 第 3稿的北美消费
类照明标准,以及欧洲生态设计指令 Lot 19第2部分标准。

Power Integrations 产品营销经理 Andrew Smith表示:“RDR-355介绍的是一款使用 LYTSwitch-0 IC 和仅13个元件设计而成的 GU10 LED驱动器。由于该器件具有小尺寸和高效率的特点,因此无需对 LED驱动器使用散热或灌封处理,从而可降低制造成本。”

主要应用包括 GU10和蜡烛灯等低成本 LED灯泡。RDR-355是一款 6 W非调光 LED驱动器,采用 SO-8和 DIP封装的 LYTSwitch-0IC 样品现已开始供货,基于 10,000 片的订货量每片价格为 0.29 美元。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16006次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14193次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9441次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9220次
9 DS1337U+ 0.28MB 9220次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9133次