处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TI高级触觉驱动器提供123种预设计触觉效果

TI高级触觉驱动器提供123种预设计触觉效果
来源:我爱方案网 时间:2013-06-20

【导读】TI高级触觉驱动器——DRV2605 是一款预加载具有 123 种独特触觉效果的库的偏心转子马达 (ERM) 及线性谐振执行器 (LRA) 触觉驱动器,智能环路架构使它比同类方案启动及制动时间缩短一半,还可将功耗降低 50%,可充分满足智能手机、平板电脑、电子书、冰箱、微波炉以及洗衣机等应用需求。

相关资料:
TI平板电脑和电子书解决方案 

DRV2605 是一款预加载具有 123 种独特触觉效果的库的偏心转子马达 (ERM) 及线性谐振执行器 (LRA) 触觉驱动器,该库由触摸反馈技术的开发商及授权商 Immersion 设计并提供许可证。它可简化为消费及工业类产品添加触觉反馈的过程,可充分满足智能手机、平板电脑、电子书、冰箱、微波炉以及洗衣机等应用需求。
DRV2605采用智能环路架构,与同类竞争解决方案相比,不但可将启动及制动时间缩短一半,实现 2 倍的振动强度,还可将功耗降低 50%,延长电池使用寿命。

TI 触觉产品经理 Shreharsha Rao 表示:“DRV2605 的 Immersion 许可触觉效果库可为客户带来便捷的一站式购齐以及快速的产品上市优势。此外,DRV2605 的智能环路架构还可提供消费类产品设计人员在其产品中实施触觉技术所需的高性能。而且家用电器设计人员可满怀信心地实施取代机械按钮的电容式触觉触摸按钮,从而提高可靠性,延长按钮使用寿命。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16006次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14193次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9441次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9220次
9 DS1337U+ 0.28MB 9220次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9133次