来源:电子工程世界
时间:2012-02-20
北京时间2月18日消息,据国外媒体报道,市场研究公司Bernstein Research今天发表报告称,配置ARM芯片的Windows笔记本的价格平均将比配置英特尔x86架构芯片的笔记本低10%。
Bernstein Research称,配置ARM芯片的Windows PC将“极大地改变当前Wintel生态系统的平衡。如果ARM能保持这样的价格优势,在500美元以下的家用PC市场上,其份额可以达到60%”。
Bernstein Research的分析师认为,Metro风格的应用有良好的开发支持,但这对Windows 8平板电脑帮助不大。在价格方面,Windows 8平板电脑与苹果iPad和谷歌Android平板电脑相比没有竞争力。与Android平板电脑相比,Windows 8平板电脑在价格方面不占优势,主要原因是Windows 8对硬件要求高,以及软件成本高。