处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ARM计划利用新IP解决方案 瞄准5.8亿中档移动终端

ARM计划利用新IP解决方案 瞄准5.8亿中档移动终端
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-06-13
  • 据国外媒体报道,位于英国剑桥的半导体设计公司 ARM Holdings控股公司日前宣布推出一套优化IP解决方案,旨在为预计将于未来两年内问世的约5.80亿中档 移动终端 提供支持。

    ARM表示,这套放眼中档市场的新方案专为降低设备功耗、提高性能和芯片尺寸而优化。

    该公司的合作伙伴将在适当时候公布自己的计划,但ARM预计这一IP解决方案将在2014年中期用于移动设备。

    ARM首席营销官兼执行副总裁伊恩·杜鲁(IanDrew)表示:“这一市场正在以惊人的速度发展,现在正有一套新的解决方案摆在半导体公司和移动设备制造商面前。我们经优化的IP套件扩大了中档手机市场的选择范围。”

    将高级功能引入中档移动终端

    到目前为止,ARM的big.LITTLE处理节能技术只用于高端设备,不过随着新方案的推出,该技术现在也可以运用到中档智能手机中。与Cortex-A9处理器相比,在相同功率范围内,Cortex-A12处理器可以大幅提升(40%)ARM合作伙伴的产品性能。Cortex-A12处理器提高效率依靠的是一套独立的解决方案,并利用Cortex-A7处理器为big.LITTLE处理技术提供额外支持。

    ARM公司表示,Cortex-A12将把高级智能手机和平板电脑所具备的功能(包括虚拟化功能)引入中档设备。

  • 热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
    2 1N4001 0.19MB 18135次
    3 DAC1220E 0.95MB 16461次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16005次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14193次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9441次
    8 DS1337U+ 0.28MB 9220次
    9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9219次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9133次