处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

高保真度触觉体验的压电式触觉驱动器方案

高保真度触觉体验的压电式触觉驱动器方案
来源:我爱方案网 时间:2013-06-09

【导读】德州仪器推出的DRV2667,可实现不足同类竞争解决方案尺寸一半的完整单芯片解决方案尺寸,同时为各种产品实现保真度的高清触觉体验,充分满足智能手机、平板电脑、大型家用电器以及汽车中央信息显示屏等应用需求。

德州仪器(TI)宣布面向高清消费类、汽车及工业触摸屏应用推出业界集成度压电式触觉驱动器。该DRV2667具有数字接口、集成型15至105V升压转换器、功率二极管以及 40至200V峰至峰(Vpp) 全差动放大器,可实现不足同类竞争解决方案尺寸一半的完整单芯片解决方案尺寸。此外,DRV2667还具有I2C控制的数字回放引擎,其可接替主机处理器的触觉效果生成工作。

DRV2667可为各种产品实现保真度的高清触觉体验,充分满足智能手机、平板电脑、大型家用电器以及汽车中央信息显示屏等应用需求。


DRV2667的主要特性与优势

●集成度:数字波形生成与高电压驱动器以及2kB RAM的高度集成,不但无需外部组件,而且还允许DRV2667存储并即时召回触觉波形。该驱动器可实现各种触觉效果的实时回放,例如来自Immersion TouchSense 5000触觉效果库的触觉效果;

●更逼真的体验:数字接口及2-ms启动支持更快的触觉效果响应时间以及与特定事件、表面或效果感觉极为相似的更逼真高清触觉体验。用户可体验到吉他琴弦拨动、翻页感、键盘或机械按钮按下以及大量的游戏效果;

●更大振动力:高电压差动放大器可产生高达200Vpp的输出驱动,实现比同类竞争解决方案高6倍的振动力。该性能可为各种广泛压电传动器提供支持;

●小的解决方案尺寸:将DRV2667与一款外部电感器相结合,可提供10毫米×11毫米的业界小解决方案尺寸,该尺寸仅为必须与一款外部变压器及其它分立式组件配对的同类竞争解决方案的一半;

工具与支持

DRV2667EVM可立即订购。该评估板附有用户指南,包含全面可编程的 MSP430G2553 Value Line微控制器、压电传动器、示例波形以及电容式触摸按钮,可充分满足完全独立的系统内评估需求。

供货情况

采用4毫米×4毫米×0.9毫米20引脚QFN封装的DRV2667现已开始供货。
 

相关阅读:

飞兆推出待机电流<500nA的触觉驱动器解决方案
//www.52solution.com/mobile-art/80014990
具有触觉警告的OnGuard碰撞预警系统解决方案
//www.52solution.com/auto-art/80014747

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16006次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14193次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9441次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9220次
9 DS1337U+ 0.28MB 9220次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9133次