• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Silicon+Labs推出性能、低功耗Sub-GHz无线IC

来源:华强电子网
时间:2012-02-16

分享至:

 

高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布推出业界性能、低功耗sub-GHz收发器系列产品,可限度提高无线系统设计的传输范围和电池寿命。新型Si446x EZRadioPRO®系列收发器具有卓越RF性能和超低功耗,是各类无线应用的理想解决方案,包括智能电表、安全和家居自动化系统、工业控制系统、传感器网络和电子货架标签等。

 

新型EZRadioPRO Si446x收发器系列产品提供业界RF性能,扩展无线覆盖范围,能满足业界严格的窄带监管标准,为设计人员提供高性价比解决方案。此收发器具备诸多一流性能指标:发射输出功率(+20dBm)、灵敏度(-126dBm)、链路预算(146dB)和RX相邻信道选择性(58dB),为无线应用扩展了覆盖范围。Si446x收发器还采用专利技术天线分集算法,可减少多径和衰落的影响,有效倍增多径/衰落环境下无线传输范围。

 

新型Si446x收发器设计具有119-1050MHz的连续频率范围,支持多种先进的调制技术,包括:4GFSK、(G)FSK、GMSK以及OOK,支持高达1Mbps(4GFSK)数据传输速率。该系列收发器符合802.15.4d/g规范和用于智能公用事业网络的无线M-Bus协议。Si446x收发器系列产品还具有出色的相位噪声、选择性和抗干扰性,是符合FCC Part 90 Mask D、ARIB STD-T96/T67和ETSI EN 300规范的新兴窄带应用之解决方案。Si446x产品是首个扩展其频率范围支持新兴窄带应用的收发器,例如美国151MHz多用途无线电服务(MURS波段),同时也支持欧洲市场的138MHz和169MHz波段。

 

Si446x系列产品具有业界的电能效率,可延长功效敏感型无线应用的电池寿命,减少更换电池次数和/或在相同寿命下减少电池尺寸,从而节约成本。Si446x系列收发器在寄存器内容保存时可实现50nA休眠/待机电流,其休眠模式功耗比其他方案节省75%。Si446x系列产品在TX和RX模式下也提供了无与伦比的低功耗水平。在钮扣电池供电应用中,当输出功率为+10dBm时,发射电流低至17mA;在较高性能应用中,当输出功率为+20dBm时,发射电流为85mA。在高性能接收模式(13mA)和低电流接收模式(10mA)下,收发器也具有超低电流特性,超过大多数同类产品低功耗操作下的性能。

 

Silicon Labs副总裁及嵌入式混合信号产品总经理Mark Thompson表示:“Silicon Labs Si446x系列产品把sub-GHz无线技术的窄带性能和电源效率提升到一个新水平。我们的无线收发器在超低功耗操作上达到新的里程碑,首次实现休眠模式下50nA电流,因而Si446x收发器是电池供电和绿色能源应用的理想解决方案。”

 

丰富的无线开发环境

 

Silicon Labs为Si446x系列产品提供的综合开发环境包括基于公司模块化统一开发平台(UDP)的无线开发套件。其含有两个基板和两个RF测试卡,UDP为EZRadioPRO装置提供独立的评估和软件开发平台。Silicon Labs无线开发软件工具集(WDS)让只具很少甚至没有射频设计和测量经验的开发人员,也能够快速轻松的创建和部署高效、可靠并具有成本效益的无线应用。Silicon Labs公司同时还提供EZMac嵌入式媒体访问控制软件,帮助开发人员创建节点数少于128的低成本网状(mesh)网络。

 

Silicon Labs公司已与全球智能电表市场的主要供应商建立战略合作关系,并与多家无线发展伙伴联合开发智能电表参考设计和测试卡,使设计人员能够为要求输出功率高达+30dBm的应用进行设计,同时降低开发成本并缩短上市时间。

 

标签 Labs Silicon 无线IC Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

更多新闻