处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

安森美将展示多种LED通用照明方案

安森美将展示多种LED通用照明方案
来源:EEWORLD 时间:2013-06-07

    公司将展示配合各类LED通用照明应用的高能效LED驱动器,以及创新的LED立体方块


    2013年6月6日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)将于6月9日至12日在2013广州国际照明展览会上展示公司多种LED通用照明方案,包括配合可调光及非调光LED灯具、及大功率户外照明的交流-直流(AC-DC)、直流-直流(DC-DC)及线性恒流稳流器(CCR)LED驱动器方案,还将演示创新的产品展示方法——LED立体方块。公司展位在13.2号馆F36展台。

    用于住宅照明及路灯等应用的AC-DC LED驱动器方案
安森美半导体将展示LV5012MD及NCL30002等可调光LED驱动器方案。LV5012MD集成了MOSFET,支持230 V输入电压,支持TRIAC调光、模拟调光及PWM调光,适合LED A19灯泡等应用。NCL30002是功率因数校正离线降压LED驱动器,支持TRIAC调光,适合LED灯泡、 T5及T8等灯管及嵌灯等应用。

    为了配合客户不同需求,安森美半导体也将展示非调光方案如NCL3008x系列LED驱动器方案。该系列高能效准谐振控制器采用新颖的初级端稳流(PSR)控制技术,省去次级端控制电路及光耦,能够精确地从初级端对LED电流进行恒流稳流,帮助简化PCB布线、节省电路板空间及提升能效,用于AC-DC低功率LED照明应用。

    安森美半导体还将展示NCL30051功率因数校正(PFC)及谐振半桥组合控制器,及NCL30160降压恒流LED驱动器,为区域照明及路灯等讲究高能效、高亮度的中大功率LED通用照明应用提供方案。

    用于MR16等室内照明应用的DC-DC LED驱动器
    NCL30160降压恒流LED驱动器同时适用于MR16 LED灯泡等住宅应用。这器件接受6.3 V至40 V输入电压,集成了1 A/50 mΩ MOSFET,工作频率达1.4 MHz,能够采用小型外部组件,并集成了多种保护功能。

    用于建筑物及汽车照明的低成本、低电流LED驱动器
    安森美半导体的线性恒流稳流器(CCR)及LED驱动器NSIC2050B用于AC离线等应用。这器件采用自偏置晶体管(SBT)技术,额定阳极-阴极(VAK)为120 V,能够承受交流离线应用中的高峰值电压,提供50 mA±15%输出电流,用于低成本及低电流的LED稳流应用,如建筑物照明、标牌照明、指示灯及汽车照明等应用。

    创新的产品展示方法 —LED立体方块
    LED 立体方块是一个三维显示屏,共使用了约12,000颗LED芯片,能够通过集成触摸板接口及独立微控制器控制其色彩及旋转方向及其他多种演示。这演示采用了LC87F5VP6A 8位通用微控制器(MCU)、CAT4016 16通道LED显示屏驱动器及DC-DC转换器、LC717A00AR触摸传感器、小尺寸MOSFET及低能耗NOR闪存等,演示创新的产品展示方法。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次