处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Intel规范超极本标准:鼓励分体式混合设计

Intel规范超极本标准:鼓励分体式混合设计
来源:mydrivers 时间:2013-06-06

想当年为了对付苹果的Mac Air,Intel抛出了“超极本”(Ultrabook)概念,但因为初相关产品的设计规范较为模糊,导致以往的超极本产品线比较混乱,而且市场反响也不如预期。

随着代号Haswell的第四代酷睿(Core)处理器在上周末正式发布,Intel也再次对超极本产品的理念进行了更新,并进一步规范了相关标准。

总的来说,Intel此次对超极本概念的升级主要集中在产品的外形、续航时间以及具体功能三个大方面。以下便是具体的一些要求条款:

- 机身平均厚度不超过0.9英寸(约合23毫米);

- 至少拥有6小时的高清视频连续播放能力和9小时的开机续航时间;

- 待机时间不少于7天;

- 计算机从睡眠状态下的唤醒时间控制在3秒左右;

- 必须支持触摸及语音指令操作;

- 鼓励采用平板+键盘底座的分体式混合设计;

- 支持Intel WiDi无线高清显示技术;

- 预装安全软件,支持Intel防盗及身份认证技术。

事实上,Intel早在今年初的CES 2013消费电子展上就已经通过名为“North Cape”的概念产品向人们阐述了自己对新一代超极本的理解和期望,该产品正式基于Haswell处理器所打造,拥有分体式混合设计,并且搭载高分辨率触摸屏,具备超长的于其它同类产品的续航时间与无比轻薄的机身。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16005次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14193次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9441次
8 DS1337U+ 0.28MB 9220次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9219次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9133次