处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

全球首款支持低功耗模式的可编程USB2控制器集线器方案

全球首款支持低功耗模式的可编程USB2控制器集线器方案
来源:我爱方案网 时间:2013-06-06

【导读】Microchip推出全球款可编程USB2控制器集线器,同时支持USB2和HSIC及多种低功耗模式。这款全新IC还为PC、移动设备、扩展基座和显示器设计人员提供了先进电池充电及与多种串行协议桥接的I/O。

的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,通过对SMSC的收购,进一步扩展了USB2控制器集线器(UCH2)产品组合。这三个系列的七款全新UCH2 IC是全球首个提供了可编程功能的USB2控制器集线器,让PC和移动设备开发人员无需外部存储器即可配置其设计。此外,这些器件也是Microchip款支持USB2和USB高速片间(HSIC)连接的UCH2,可通过链路电源管理(LPM)等低功耗模式限度地延长电池寿命,并能够以BC1.2、Apple 、SE1和中国充电(China charging)等先进电池充电模式替代墙式充电器。对于需要由多种协议通信的应用,这些UCH2具有可与I2C™、SPI、UART和通用I/O直接桥接的I/O。它们还可以灵活地支持多种操作系统,如供应商特定的消息传输和简单端口逆转的FlexConnect。

   

虽然PC市场正在转向USB3,但大多数市场预测表明,至少到2015年USB2仍将在移动设备中占据主导地位。这种USB3和USB2的同时继续使用对PC和移动设备设计人员是一个挑战,因为他们要在提供全新功能和延长电池寿命的同时确保互操作性。Microchip三个系列七款全新UCH2可满足PC和手机制造商的上述需求。其他同类USB2控制器集线器只提供有限的电池充电,而且需要外部存储器进行配置;而Microchip的新型UCH2集成了“四页(Quad Page)”配置OTP闪存,为互操作性和设计师的其他定制预留空间,可实现四个独立的配置机会。此外,通过Microchip新发布的ProTouch Configuration Editor软件工具,可以轻松生成配置设置并编程OTP存储器。

   
 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16005次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14193次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9441次
8 DS1337U+ 0.28MB 9220次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9219次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9133次