处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

智能视觉广泛应用 自动跟踪成监控主流

智能视觉广泛应用 自动跟踪成监控主流
来源:安防展览网 时间:2013-06-06
    网络报警主机的基本功能主要包括:报警控制,包括防区设置和报警响应(就地报警警示和报警联动);键盘控制,目前市场上具备双串口,可接有线、无线键盘的网络报警主机已较常见;显示界面,如通过显示界面知晓防区的具体布/撤防情况等;具有自身工作状态检测能力;支持CID传输协议等。

    网络报警主机发展趋势分析

    报警主机产品在我国的发展已有20余个年头,国内有非常多报警主机生产厂家,以中小企业居多。TCP/IP联网的网络报警主机在报警市场则是崭露头角,它的出现是报警技术的升级变革,也对国内报警市场格局产生了相应影响。

    要真正做好一款网络报警主机需要投入大量的基础研究,攻克相应的技术瓶颈与行业难题,因为网络报警主机不能简单的理解为,“报警主机+网络模块”便是网络报警主机,它是对报警主机产品的更新换代,全面化的升级,而不仅仅只是模块的添加使然。网络报警主机的特点在于,其采用宽带通讯,可承载超大流量的信息,不会引起同一时间里信息量的爆发而出现信息阻滞现象;可利用成熟的宽带网络,使得远程操控成为了可能,使得实时报警与实时视频监控相互联动成为了可能。简而言之,网络报警主机高速、低成本、便捷等几乎囊括现有互联网的所有优点,这是从根本上对传统报警主机的颠覆。

    目前,我国拥有自主研发并生产网络报警主机的报警企业并不多,普遍的现象是,大多数报警企业还只是在其成熟的报警主机上添加一个网络模块,依葫芦画瓢,不能真正发挥网络报警主机的功能特性。这类方案忽略了网络报警系统整体的安全性,一旦网络模块出现问题,控制主机很难在时间检测到,因为网络模块不受主机真正的检测,网络模块和成熟的报警主机的联动出现脱节。

    网络报警主机功能剖解

    随着市场需求的不断增加及产品技术的不断发展,网络报警主机的功能逐渐拓展,如报警与视频监控联动功能、短信/语音功能、监听/对讲功能、远程控制报警联动功能等。

    报警与视频监控联动功能

    大部分受访者均表示,报警警情的核实很重要,误报警通常会让安保人员“虚惊一场”,因此确定警情是否真的发生就显得尤为重要。与视频技术相结合已经成为不少厂商解决警情核实、研发新产品的方向。笔者通过采访了解到,目前很多报警系统已经有了“图像抓拍”功能,即报警系统在发出报警信息的同时也将现场图片发到报警中心,以确定报警现场是否真正有不法分子出现。部分厂家通过在报警主机的主板上附加报警复核模块,在报警主机上连接视频服务器,然后通过宽带网将音频、视频、数据信号一同上传到报警中心,中心可以同时根据三种信号判断报警现场的实际情况,从而大大提高报警系统的可靠性。也有一些厂家开发的报警主机具有“彩信”功能:在报警系统上接入摄像头等图像抓拍装置,现场图片可以通过电话线、因特网、GSM移动网等方式进行传输,拍摄到的图片可以通过支持“彩信”功能的手机或者电脑接收。

    短信/语音功能

    增添短信功能和语音通讯功能的主要目的还是为了保证系统的绝对可靠性。采用短信报警方式,报警信号在任何地方都可以收到,且通信时间非常短,速度快,而增添语音功能后,可以进行语音监听,可更加准确地掌握报警现场的情况。短信和语音功能主要适用于有线/无线兼容的系统及采用电话线联网的报警系统。

    监听/对讲功能

    报警现场监听功能是在输入正确密码后(双向监听密码有两种,一个提供给报警中心使用,一个提供给用户个人使用。报警中心密码通常在系统报警后10分钟内有效,建立监听;而用户个人可以在任何时间,任何状态下建立监听),在报警监听范围内,能清晰地听到现场作案者的语音和作案声响,如人走动、挖、撬等动作声音,并能远程通过电话遥控报警主机的警笛打开或关闭,通常须监听30秒。报警中心语音复核功能则为前端探测器报警到中心时,配合报警中心软件及语音复核设备,报警中心可对报警现场进行录音。另外也可直接插入SD卡,录制现场实情。有异常动静,不仅可通过传输网络进行报警,现场也能发出报警呼叫,报警主机即可与拨通的目的地实现语音通话。

    远程控制报警联动功能

    未来网络报警主机的功能扩展应用会更广泛。面向小康水平家庭的综合报警多功能信息终端产品会逐步增多,城市报警运营体系将逐步趋向家庭服务。由于双向数据交换速度的提升,前端主机可以赋予更为强大的安全管理功能,如对家居设备自动化远程网络控制及联动,随着3G网络的健全稳定和业务种类多样选择,人们能更加便捷地操控属于自己的安全领域。”基于双向控制功能,加上宽带网络的实时性,网络传输模块可同时向几个或多个监控中心发送事件,同时也可以通过E-MAIL向PC、PDA和智能手机发送事件,同时通过PC机、PDA和智能手机登录报警系统也可远程设置或控制报警系统,启动或关闭部分功能,还可更灵活地扩充和集成其它设备(如智能家居、门禁控制等)。

    除了以上几个功能,未来的报警主机会逐渐朝智能终端的方向发展,产品不仅具有一般的报警功能,而且具有信息发布接收功能,即除了发布报警信息外,报警中心还可以向主机发布物业管理方面的内容及各项通知。据悉,这一功能目前已经在国内的一些高端小区得到应用。另外,越来越多的报警主机具备信息存储功能,如支持SD卡存储或SATA硬盘存储等,其目的是便于查找报警事件发生的情况,利于接警中心和公安部门及时破案,更好地为客户提供服务。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16006次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14193次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9441次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9220次
9 DS1337U+ 0.28MB 9220次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9133次