来源:华强电子网
时间:2012-02-15
总部位于法国硅谷的、的数字视频符合性测试套件、H.264知识产权(IP)和数字广播技术供应商Allegro DVT看好中国视频处理芯片市场,并于近年来加大了与国内相关芯片厂商的合作力度和在中国市场的支持推广力度。其数字视频符合性测试套件和H.264 MPEG-4 AVC/MVC编码器IP已经在国内获得海思、展讯和杭州国芯等国内一流芯片厂家采用和关注,并通过成功流片推出了相关商用产品。
Allegro DVT的视频编码器IP为硬件IP,可提供RTL的源代码、C控制软件、精确到比特的参考模型以及相关文档。它们专门为用于智能手机、数字摄像机、无线显示设备、机顶盒、数字摄像头和安防系统的SoC而设计。借助于Allegro DVT在数字影像广播、视频测试和视频编解码方面的优势,该公司采用独特的算法和芯片架构,开发出了行业内的H.264/MPEG4编码器IP。
我们广播级的H.264压缩算法,加上独一无二的硬件架构带来了的视频质量、小的面积、小的功耗、小的内存带宽和小的延迟,并可以快速而方便地集成到SoC之中。” Allegro DVT联合创始人及首席执行官Pierre Marty告诉华兴万邦首席分析师刘朝晖。“我们的视频编码IP已经授权给了包括一家全球十大半导体公司之一的诸多客户,并通过了流片的验证。在我们的全球客户群中,包括中国大陆在内的亚洲客户大约占40%。”
该公司的编码技术覆盖了H.264/AVC基本格式、主流格式和高端格式,以及H.264/MVC立体声高端格式(具备3D能力) 。其运动估算算法可根据SoC的存储器带宽和消费性芯片的要求而优化;可以为高清格式的任何视频清晰度进行编码,并可以进行多通道编码。它可以在一系列多样化的SoC设计中方便快速地进行集成,其硬件结构使门数和功耗都实现了低,同时对SoC的嵌入式处理器的支持需求低。
Allegro DVT成立于2003年11月,通过专注于开发各种视音频数字压缩技术,成为了的数字视频处理技术流供应商。目前Allegro DVT已经开发出了包括各种符合性测测试套件、芯片设计知识产权(IP)和广播产品三条产品线。其70多家客户均为全球一流的厂商,包括Intel、NXP、TI、ST和Broadcom等芯片厂商,NTT等运营商和西门子、富士通等设备厂商。
在中国,Allegro DVT通过连续赞助和参与许多芯片设计行业活动,其H.264视频编码IP已经获得广泛的关注和采用。