处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

安捷伦推适合多路数字总线测试的自动化开关解决方案

安捷伦推适合多路数字总线测试的自动化开关解决方案
来源:21ic 时间:2013-06-05
安捷伦 科技公司宣布推出适合多路数字总线接口测试的 自动化开关 解决方案。自动化开关解决方案结合了Infiniium系列示波器,可用于多路总线一致性应用,包括DisplayPort、HDMI、PCI-Express®、MIPI™ D-PHY和M-PHY接口。

该解决方案包括适用于 Infiniium 一致性测试应用软件的开关矩阵软件选件,以及预先配置的、与该应用软件配合使用的开关矩阵硬件模型。支持的开关矩阵硬件模型包括 Agilent U3020AS26 和安捷伦合作伙伴BitifEye BIT-2100 系列。

该解决方案还为 SMA 和 SMP 连接测试接口以及使用 Agilent InfiniiMax 系列探头进行的直接探测提供了附件。另外,使用 Agilent N2809A PecisionProbe 示波器探头和电缆校正软件,可消除将开关路径添加到测量系统时引入的损耗和时延偏差。

上述功能可以构成全面的自动化多路测试解决方案。借助自动化开关解决方案,工程师能够:

• 避免重复连接和误差。通过对多路总线进行自动化测试,可以简化测试。

• 保持精度。工程师使用独有 Agilent N2809A PrecisionProbe 或 N5465A InfiniiSim 软件来补偿开关路径引入的损耗和时延偏差。

• 自定义测试。测试应用软件可以添加远程编程接口和 N5467A 用户定义应用软件,以进行器件控制、设备控制、自定义测试项目或运行测试脚本。

安捷伦副总裁兼示波器产品部总经理 Jay Alexander 说:“工程师在验证数字多路接口时,他们除了追求的测量性能同时对整体的生产率和重复性也有越来越高的要求.自动化开关解决方案可提供无人值守的性能测试,不会影响测量结果的精度。它能够实现更高的测试效率,帮助工程师将产品更快推向市场。”

Agilent Infiniium 90000A、X 系列和 Q 系列示波器具有高达 63 GHz 的模拟带宽、低的本底噪声、深的存储器以及平坦的响应,因而成为多路高速数字接口测试的理想工具。通过综合运用 Infiniium 系列示波器与自动化开关解决方案,工程师能够节省测试时间、程度地提升设计裕量、更深入地分析系统性能。此外,工程师还可以利用业界独有的 N2809A PrecisionProbe 校正软件(仅与 Infiniium 系列示波器结合使用)可对电缆和探头损耗加以校正,从而恢复设计裕量。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16005次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14193次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9441次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9220次
9 DS1337U+ 0.28MB 9220次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9133次