处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

莱迪思FPGA设计软件 实现功耗、空间和成本目标

莱迪思FPGA设计软件 实现功耗、空间和成本目标
来源:中国电子网 时间:2013-06-04

莱迪思半导体公司昨日宣布推出其的FPGA逻辑设计软件Lattice Diamond® v2.2软件,以及 iCEcube2™(v2013-03)软件,该软件的设计环境针对iCE40™器件系列。这些新推出的软件支持新增加到莱迪思的超低密度FPGA产品线的产品,非常适用于低功耗、低成本、空间受限的系统。

这些推出的软件还将能够让工程师使用一批新增加的莱迪思产品。此外,iCE40 FPGA设计师现在能够选择综合工具,以帮助实现他们的功耗、空间和成本目标。

“要构建功耗低、尺寸小和成本低的系统,设计师必须不断地权衡取舍,并在整个设计过程中做出关键的决定。”莱迪思半导体公司的软件营销总监Mike Kendrick说道, “我们将继续扩展我们的超低密度FPGA产品系列,给予设计师所需要的硬件和软件资源,以满足针对大批量,低成本应用的有挑战性的设计目标。”

在更小的尺寸中有更多的I/O

现在Lattice Diamond v2.2设计软件支持紧凑型184个球型csBGA封装的MachXO2™4000 FPGA,可提供多达150个I / O,尺寸为8x8毫米。这款低功耗、瞬时启动、非易失性器件拥有4,320 个LUT的可编程逻辑,是需要高带宽和快速数据传输的紧凑、低功耗图像处理,视频和显示应用的理想选择。

紧凑的协处理功能

iCEcube2(v2013-03)软件能够让设计师使用4 x 4毫米,81个球型ucBGA封装0.4毫米间距的iCE40 LP8K FPGA。这个器件把更多的处理功能压缩到比以前其他封装小25%的封装中。iCE40 LP8K FPGA拥有 7,680个LUT,使设计师能够建立有效的协处理器,以加速在许多空间受限的便携式工业、科学、医疗应用中的数据处理。

莱迪思iCECube2(v2013-03)软件的设计环境支持Lattice莱迪思综合引擎(LSE),以及Synopsys公司的Synplify Pro软件。此外,莱迪思综合引擎支持整个超低密度FPGA产品线。设计师可以轻松地选择想用的工具,他们能够获得更广泛的逻辑优化,以尽量减少器件的功耗,尺寸和成本。

获取

Lattice Diamond V2.2软件可以从莱迪思 网站下载。 iCECube2(V2013-03)软件可以从iCECube2软件页面下载。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16006次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14193次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9441次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9220次
9 DS1337U+ 0.28MB 9220次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9133次