来源:华强电子网
时间:2012-02-13
北京时间2月11日上午消息,据美国科技博客AppleInsider报道,知情人士透露,苹果正在对MacBook Pro产品线进行调整,不仅会去掉光驱,而且将使用闪存代替硬盘。
该报道称,苹果会首先将这些改动应用于15英寸的MacBook Pro,随后再扩展至17英寸的MacBook Pro。这相当于推出15英寸和17英寸的MacBook Air,取代MacBook Pro产品线。
有关苹果将推出大尺寸MacBook Air的消息并非首次传出。美国科技博客Macrumors和TUAW去年7月也透露,苹果正在开发15英寸和17英寸的MacBook Air。TUAW当时甚至声称,其中一款产品将在去年圣诞购物季期间推出。
中国台湾的《电子时报》去年11月也透露,苹果已经在开发15英寸MacBook Air,并计划于今年季度推出。
AppleInsider表示,这些新产品终可能会取代现有的MacBook Pro。这样一来,苹果将仅保留一个笔记本产品线,只是同时提供不同尺寸而已。这也引发了外界对于苹果还将对光驱支持多久的疑问——该公司此前已经在MacBook Air和Mac Mini中取消了光驱,推动用户通过Mac App Store和iTunes购买软件和媒体文件。
苹果2010年10月完成了对MacBook Air产品线的调整,推出了13.3英寸和11.6英寸两个版本。时任苹果CEO的史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)当时称这些产品为“笔记本的未来”。该公司还于去年夏天发布了升级版MacBook Air,使用了更快的处理器,并增加了Thunderbolt接口。
自从2008年采用一次成型设计以来,苹果MacBook Pro产品线的外观一直没有进行太大的改动。科技博客iLounge将近一年前称,苹果计划在今年年初对该产品的外观进行大幅改版。