处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

单片机实现多气体检测系统

单片机实现多气体检测系统
来源:电子发烧友网 时间:2012-02-10
气体传感器是一种能将气体种类及其与浓度有关的信息转换成电气信号的装置。根据这些电气信号的强弱就可以获得与待测气体在环境中存在情况有关的信息,从而可以进行检测、监控、报警。

 

本设计采用酒精传感器、甲烷传感器、一氧化碳传感器等多种气体传感器组成传感器阵列,通过传感器阵列能把气体中的特定成分检测出来,并将其转化为电信号,然后采用ADC0809 将传感器输出的模拟信号转换为数字信号,运用AT89C51 进行数据处理和计算,并通过LED 显示气体种类和浓度信息,实现了对多种气体的识别和检测。

 

1 硬件电路设计

 

本设计硬件电路由数据采集、数据转换、数据处理、结果显示和报警等部分组成,涉及的芯片有AD0809 模数转换芯片、AT89C51单片机、SUN7474频率发生器以及一些气体传感器、驱动电路、复位电路和LED 显示模块。系统的功能框图如图1 所示。

 

图1 系统功能框图

 

1.1 气体传感器阵列

 

气体传感器阵列是电子嗅觉系统的关键组成单元,相当于初级嗅觉神经元,由具有广谱响应特性、交叉灵敏度较大、对不同气味/气体有不同灵敏度的气敏元件组成。

 

气体传感器是组成气体传感器阵列的核心器件。气体传感器是一种把气体中的特定成分检测出来,并将其转化为电信号的器件。通常,气体传感器阵列可以采用数个单独的气体传感器组合而成,并采用集成工艺制作,体积小,功耗低,便于信号的集中采集与处理。单个气体传感器与传敏阵列在特性上有质的区别,单个气体传感器对气味/ 气体的响应可用强度来表示,而气敏传感器阵列除了各个传感器的响应外,在全部传感器组成的多维空间中形成响应模式,在环境条件一定的情况下,阵列上的响应模式与其激励是一一对应的,而这正是该系统能对多种气味和气体进行辨识的关键所在。

 

本设计要求实现对酒精、甲烷、一氧化碳气体的定性和定量分析,首先重要的工作是选择合适的传感器,通过对性能、可实现性、价格等的对比,针对酒精气体,选择的是MQ-303A酒精传感器,针对甲烷气体,采用的是MQ-4 半导体气体传感器,针对一氧化碳气体,选择的是V-40 一氧化碳传感器,由这三种传感器组成传感器阵列。

 

该设计通过气体传感器阵列采集气体信息,并将采集到的信息转化为电信号,然后送到ADC0809 进行模数转换。

 

1.2 数据采集和数据处理系统

 

由气体传感器阵列输出的微弱电信号,经各自信号放大电路对信号进行预处理,使其转换为O ~5V 范围内变化的直流信号,送到A/D 转换电路变换为数字信号,对其进行数据采集处理。

 

为了方便与89C51 单片机的连接,本系统选用ADC0809芯片对采集到的气体信息进行模数转换。其分辨率为8 位,不必进行零点和满度调整,且具有高阻抗斩波稳定比较器,8个通道的多路开关可直接存取8 个单端模拟信号中的一个。利用单片机写启动A / D 转换器,转换结束后再由ADC0809 向89C51 发出中断请求信号,CPU 响应中断请求。通过对译码器的读操作,读取转换结果并送到被测量的相应存储区。再重新选择被测量,并再次启动A/D转换后中断返回。ADC0809与单片机89C51 连线线路如图2 所示。

 

图2 ADC0809 与89C51 的连线线路

 

微处理器采用的是AT89C51 芯片。

 

89C51 单片机是ATMEL、PHILIPS和SST等公司生产的与80C51 兼容的低功耗、高性能8 位单片机,具有比8031 更丰富的硬件资源,特别是其内部增加的闪速可电改写的存储器Flash ROM给单片机的开发及应用带来了很大的方便,且芯片价格非常便宜。在该系统中89C51 主要对采集数据进行处理,按各种气体浓度的数学模型计算出其浓度,由数码管显示其相应的气体种类及浓度值,当浓度超标时,进行报警。

 

该系统还采用了分频器SUN7474.分频器对脉冲信号进行2的n次方分之一的分频,例如把32768HZ 的脉冲信号变成1HZ的秒信号。通常利用T触发器实现,每来一个脉冲后触发器状态改变一次,经过n个T触发器处理后就可以得到2的n次方分之一的分频信号。89C51接12MHZ晶振,经ALE端后输出到分频器为2MHZ,分频器进行分频后为ADC0809 提供所需的工作时钟。

 

1.3 显示电路

 

在该设计中,LED 显示器的显示方法采用动态显示。LED 动态显示的基本做法在于分时轮流选通数码管的公共端,使得各数码管轮流导通,在选通相应LED后,即在显示字段上得到显示字形码。这种方式不但能提高数码管的发光效率,并且由于各个数码管的字段线是并联使用的,从而大大简化了硬件线路。本设计中处理结果采用4位LED显示,首位显示气体类别,后3 位显示气体浓度。逐位轮流点亮各个LED,每一位保持1ms,在10~20ms 之内再一次点亮,重复不止。这样利用人的视觉停留,好像4 位LED 同时点亮一样。

 

综上可得,基于单片机的多气体检测系统的数据采集、数据处理及结果显示电路如图3。

 

图3 多气体检测系统电路

 

2 软件设计

 

本设计由数据采集、数据转换、数据处理、显示和报警几个模块组成。

 

主程序流程图为图4。

 

图4 主程序流程图

 

AD0809 部分程序流程图为图5。

 

图5 AD0809 部分程序流程图

 

显示子程序流程图如图6。

 

图6 显示子程序流程图

 

结语

 

在本设计中采用多传感器组成传感器阵列,可针对多种不同气体进行信息采集、信息转换和数据处理,后显示气体种类和浓度信息,为多种气体的检测提供了一种切实可行的解决方案。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14200次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次