处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Infineon新一代胎压监测系統(TPMS)单芯片解決方案

Infineon新一代胎压监测系統(TPMS)单芯片解決方案
来源:我爱方案网 时间:2013-06-04

【导读】TPMS (轮胎压力监测系统)的作用是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,以确保行车安全。SP37是一颗高度整合的TPMS解决方案,能有效的缩小TPMS产品体积, 简化了硬件电路及RF设计。


【方案介绍】
Infineon 新一代的胎压侦测器-SP37,可从轮胎内侧测量胎压,透过射频将胎压值传送到汽车的接收单元。

Infineon SP37可于车辆行驶间, 随时监测轮胎状况, 并将测得的数据传递至接收装置, 万一轮胎发生异常时, 可及时提醒驾驶人注意。

TPMS 多由各国立法机构所推动,以避免胎压异常所导致的意外。美国自 2007 年9月起强制采用 TPMS,规定所有的客车及重量低于 10,000 磅的轻型货车均需配备TPMS;另外, 欧盟自2012年11月起,台湾自2014年11月起, 以及南韩自2015年起, 所有新型车款也必配备TPMS。

Infineon 胎压侦测广受欧美汽车大厂客户使用, 以及售服市场广大消费者的青睐, 市占率高, 质量绝对值得信赖。

【方案特色】
Infineon SP37是一颗高度整合的TPMS解决方案, 整合了MCU (8051), RF 发射(315/43ˋMHz ASK/FSK ), LF 125KHz 接收, 压力传感器(100~1300KPa), 温度传感器, 加速度传感器与电池电压传感器于一身, 采用DSOSP-14 包装 (dimension 11.09*6.05*3.9mm), 有效的缩小TPMS产品体积, 简化了硬件电路及RF设计. 另外, SP37采用8051 MCU,在软件开发上很容易就能上手.

【系统方块图】
 
 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22224次
2 1N4001 0.19MB 18136次
3 DAC1220E 0.95MB 16462次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16007次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14194次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11869次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9442次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9221次
9 DS1337U+ 0.28MB 9221次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9134次