处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

PXI总线实现高精度恒流源

PXI总线实现高精度恒流源
来源:电子发烧友网 时间:2012-02-10
在航天设备测试中,陀螺和加速度计测试是不可缺少的重要组成部分。随着陀螺与加速度计精度水平的提高,测试过程中对其激励源-恒流源的精度要求越来越高。本文给出了一种基于PXI总线的高精度恒流源设计,并已成功应用于很多航天型号的陀螺和加速度计测试中。

 

1 系统设计

 

如图1所示,系统通过PXI总线与上位机进行通信,本地总线与PXI总线通过PXI接口电路连接。PXI接口电路将PXI总线指令翻译成本地局部总线传给FPGA,通过FPGA将PXI总线传输给D/A进行转换,D/A转换后的电压经V/I转换为高精度电流输出给用户。

 

2 系统电路设计

 

2.1 PXI接口电路

 

面向仪器系统的PCI扩展PXI (PCIeXtensionsforInstrumentation)是一种坚固的基于PC的测量和自动化平台。PXI充分利用了当前普及的台式计算机高速标准接口--PCI,结合了PCI的电气总线特性与CompactPCI的坚固性、模块化及Eurocard机械封装的特性,并增加了专门的同步总线和主要软件特性。这使它成为测量和自动化系统的高性能、低成本运载平台。

 

目前实现PXI接口电路的方式主要由两种:采用可编程逻辑电路和专用芯片。由于采用可编程逻辑电路实现起来比较占用芯片内部的资源,本板采用专用芯片来实现PXI总线与本地总线之间的转换。

 

PCI9054是PLX公司生产的PXI总线通用接口芯片,采用先进的PLX数据管道结构技术,符合PXIV2.1和V2.2规范。PCI9054有3种工作模式:M、C和J;本板采用局部总线16位、地址数据不复用、从操作的C模式。

 

2.2 FPGA电路

 

FPGA内部逻辑实现本地总线的译码、产生D/A时序以及读取板上温度传感器测试的温度值等功能。采用Xilinx公司的XC3S500E,该芯片的等效逻辑门数为50万,同时还具有158个用户I/O、65个差分I/O对、73kB的分布式RAM、360kB的RAM和20个专用乘法器。编程语言选择Verilog.

 

2.3 高速数字隔离

 

为了避免计算机侧的数字信号对输出电流产生干扰,因此必须加一级数字隔离电路,本板采用S18440来对两边的数字信号进行隔离。器件利用标准全CMOS技术设计多组芯片级变压器以提供4通道隔离功能,体积小、成本低,并能提供2500VRMS的电气隔离能力。

 

2.4 D/A转换

 

D/A转换采用AD5542芯片,AD5542是ADI公司的一款单通道、16位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用5 V单电源供电。采用多功能三线式接口,并且与SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP接口标准兼容。可提供16位性能,无需进行任何调整。DAC输出不经过缓冲,可降低功耗,并减少输出缓冲所造成的失调误差。输出可以设置为单极性或双极性,上电具有复位功能,在单极性下,上电后输出为0,在双极性下,输出为一VREF.本板采用双极性输出。

 

输出电压与输入的16位码值之间的关系为:VO=-VREF+D/32768xVREF,其中D为输入的十进制16位码值。

 

D/A转换部分的电路如图2所示。

 

ADR433为D/A芯片AD5542的提供基准源。

 

AD5542芯片内部输出没有驱动运放,需要外加运放使输出为双极性电压,本电路选用的是OP97。

 

2.5 V/I转换电路

 

OP97运放输出量程为±3.3V的电压,需加一级V/I转换电路。本电路所用的V/I转换电路如图3所示。

 

 

通过设置固定的5个码值:FFFF,BFFF,8000,4000,0,用安捷伦高精度6位半万用表的Agilent34401,上电后经过8个小时测试,其分辨率和精度均能达到15.7位。

 

3 结束语

 

基于PXI总线的高精度恒流源设计,可提供分辨率和精度均为15.7位的输出电流,提高了抗干扰能力,适用于要求高精度测量的系统。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14200次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次