处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

基于ADI+Freescale雨量传感控制应用解决方案

基于ADI+Freescale雨量传感控制应用解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-05-31

【导读】雨量传感控制系统是采用 ADI 的一款高分辨率、Σ-Δ 电容数字转换器(CDC)—— AD7746 的单芯片解决方案。该芯片拥有两个电容输入信道,每个信道均可以配置为单端输入或者差分输入方式,从而可直接与单一或差分浮动式传感器连接进行测量。另该芯片有一个双线式 I²C 兼容串行接口,可将测量到的容值变化量传输给 MCU,MCU 通过接收到的不同数据变化量控制马达驱动雨刮器,从而成功实现智能雨刮系统的功能。

(1) ADI AD7746 应用特点

•    高分辨率(24 位无失码、 21 位有效分辨率)
•    高精度(±4Ff 工厂校准)
•    双信道电容输入信道,可与单一或差分浮动式传感器接口
•    内置片内温度传感器,其分辨率为 0.1℃,精度为 ±2℃
•    工作温度范围:–40°C~+125°C
•    PC 端 GUI 软件
•    可做环境补偿算法

(2) 电容式雨量传感控制原理

电容式雨量传感器的原理是根据雨量变化引起电容的介电常数发生变化,从而引起电容容值的变化,这样就建立起雨量变化与电容变化之间的对应关系,通过测量电容的变化,就可以知道雨量的大小。电容的大小与极板间距离 d、极板面积 s、极板间的介电常数 ε、有关,C= εr*ε0 *s/d
当电容的极板面积和极板间的距离一定时,电容大小与极板间的介电常数一一对应。

工作原理示意图:
 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22224次
2 1N4001 0.19MB 18136次
3 DAC1220E 0.95MB 16462次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16007次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14194次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11869次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9442次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9221次
9 DS1337U+ 0.28MB 9221次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9134次