处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Molex子公司Polymicro Technologies为色谱法应用提供1/32英寸OD毛细管

Molex子公司Polymicro Technologies为色谱法应用提供1/32英寸OD毛细管
来源:EEWORLD 时间:2013-05-31

Molex 子公司 Polymicro Technologies 近推出用于色谱法应用的1/32英寸 OD毛细管 产品,内径范围为50 至500µm,这种毛细管将会引起推进sub-1mm直径色谱柱技术科学家的浓厚兴趣。

Polymicro Technologies分离科学产品经理Joe Macomber表示:“标准和定制Polymicro毛细管针对科学、工业和医疗领域的色谱法应用来精确制造,我们详细地研究了每个客户的独特规范要求,从而确定成本效益的材料和实现性能的合适设计,我们非常高兴推出用于色谱法应用的1/32英寸OD毛细管产品,使用从50到500 µm的内径范围,开发sub-1 mm直径色谱柱技术的科学家将对这款毛细管产生浓厚兴趣。”

Polymicro产品组合包括合成石英玻璃,专用天然石英和掺杂熔融石英毛细管,范围从薄壁聚酰亚胺涂层弹性熔融石英毛细管到厚壁熔融石英或石英管。Polymicro公司制造了内径尺寸从不足1.0µm到超过2000 µm的一系列合成石英毛细管产品,标准产品内径范围为2µm至700 µm。

市场的Polymicro弹性熔融石英毛细管使用高纯度合成石英材料,外部涂有耐磨损的保护聚合物聚酰亚胺,生产出坚固耐用且具有弹性的毛细管,其它特性包括:

• 平滑如镜的内表面
• 高纯度,惰性表面
• 可以进行内表面改性
• 在很长的长度上保持尺寸的稳定性
• 从深紫外(UV) 到近红外(IR) (去除涂层)均保持透明
• 出色的耐热性
• 高介电强度,极高的击穿电压





熔融石英毛细管的独特特性使其成为众多分析技术的材料,包括气体和液体色谱法、毛细管电泳、DNA测序和片段分析基因组学、蛋白质组学、微流体、气体和流体的受控供货,以及用于血细胞计数的高精度流量单元。

Macomber补充道:“合成熔融石英毛细管独特性能的改进和运送、切割、劈开和激光加工技术的不断进步一直推动色谱分析领域的技术进步,由于其出色的特性和我们致力于推进毛细管相关特性的进步,合成熔融石英毛细管是作为用于不断扩大应用范围的理想产品,在材料科学领域拥有独特的地位。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22224次
2 1N4001 0.19MB 18136次
3 DAC1220E 0.95MB 16462次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16007次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14194次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11869次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9442次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9221次
9 DS1337U+ 0.28MB 9221次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9134次