处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Littelfuse新一代Multipulse™ SIDAC器件优化的卤化物灯点火电路设计

Littelfuse新一代Multipulse™ SIDAC器件优化的卤化物灯点火电路设计
来源:互联网 时间:2013-05-31

Littelfuse 公司是电路保护领域的企业,现已推出了Kxxx1GL系列 Multipulse™ SIDAC ,这是一款旨在用于220-240V交流线路安装的晶闸管电源控制设备。 晶闸管在与电容和变压器搭配使用的情况下,可产生点亮金属 卤化物 灯泡所需的多个高压脉冲。 这些新型器件能够为金属卤素灯电路的设计者提供的优势包括,能以更低的开关损耗实现更高的脉冲电压,对输入电压变化的耐受性更高,与公司以前推出的Kxxx1G器件相比脉冲持续时间更长。

与同类竞争产品相比,Kxx01GL系列的开关损耗更低,因此能够为脉冲启动类型的点火电路提供更高的脉冲电压。 Kxxx1GL系列多脉冲SIDAC提供三种不同版本可满足更高的设计灵活性,而其他生产商家仅提供两种版本。 Kxxx1GL系列针对开启功能进行了修改,并降低了开关损耗以满足的点火电路设计,因此这些新器件能够产生比早期的Kxxx1G系列高出至少20%的脉冲电压。
Kxxx1GL系列的典型应用包括大中型金属卤化物灯装置中金属卤化物灯的触发电路,如用于健身房、街灯照明以及体育场馆照明。



“我们系列的多脉冲SIDAC晶闸管电源控制器件能够为卤素灯控制电路的设计者提供出色的点火性能。”晶闸管业务开发经理Koichiro Yoshimoto介绍道。 “它们还能够针对发展中国家普遍存在的交流电源输入电压变化提供更高的耐受性。”

Kxxx1GL系列多脉冲SIDAC提供以下主要功能与优势:

功能与特色
•  开关损耗更低
•  更严格的转折/触发电压(VBO)控制
•  更低的动态保持电流(IH)
• 每个交流半周期可产生至少三个脉冲



特色
• 产生的脉冲电压至少提高20%
• 针对发展中国家常见的交流电源输入电压变化提供更出色的运行容差
• 更长的高压脉冲时长
• 适用于金属卤素灯点火应用



热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22224次
2 1N4001 0.19MB 18136次
3 DAC1220E 0.95MB 16462次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16007次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14194次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11869次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9442次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9221次
9 DS1337U+ 0.28MB 9221次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9134次