处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

首款带渐近物体检测功能的360°全景鸟瞰系统方案

首款带渐近物体检测功能的360°全景鸟瞰系统方案
来源:我爱方案网 时间:2013-05-30

【导读】第3代高性能汽车应用图形SoC—MB86R24,配备了6路全高清输入通道和3路显示输出通道,在输入/输出控制方面灵活性更高。首次把渐近物体检测功能集成到360°全景3D视频成像系统,可以让驾驶员从任何角度在3D环境下查看整个环境。帮助大家更加安全出行!

富士通推出公司第3代高性能汽车应用图形SoC——MB86R24。MB86R24提高了CPU和GPU性能,处理速度更快,图像渲染更加清晰。它配备了6路全高清输入通道和3路显示输出通道,在输入/输出控制方面灵活性更高。富士通通过使用新的芯片,在世界上首次把渐近物体检测功能(该功能可通知驾驶员附近的人、自行车和其它物体)集成到360°全景3D视频成像系统,可以让驾驶员从任何角度在3D环境下查看整个环境。

此外,该产品还将推出集成的人机界面(HMI)系统,该系统可整合并提供各种车载信息的集中控制。到目前为止,用户可以通过该产品在多屏幕上看到车载信息,同时每个屏幕可独立控制。

MB86R24有望大大帮助提高汽车、家用和工业应用的安全型、舒适性和安心性能,这些性能越来越重要。

近年来,对汽车安全性能的关注越来越多,这从美国颁布的《儿童和交通安全法案》可以略见一斑。同时,对汽车系统的需求与日俱增。鉴于这些趋势,富士通半导体推出了图形SoC——MB86R24,它可以创建一个360°全景3D视频成像系统-可以通知驾驶员靠近车辆的物体,及集成的HMI系统——从汽车内部和外部连接人和数据。

带渐近物体检测功能的360°全景3D成像系统

360°全景3D视频成像系统使用面朝前后左右的摄像头来合成环境的3D模型,然后从任何角度显示周围状况(图1)。去年,富士通半导体推出360°全景3D视频成像系统,使用第二代MB86R10系列图形SoC,并与百万像素摄像头同时工作。由于此类可以对车辆周围环境以及清晰视觉确认的系统日益普及,人们会期望有越来越多的附加功能,在降低驾驶员疏忽的可能性的同时带来更安全自信的驾驶环境。

图1:360°全景鸟瞰系统

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22224次
2 1N4001 0.19MB 18136次
3 DAC1220E 0.95MB 16462次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16007次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14194次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11869次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9442次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9221次
9 DS1337U+ 0.28MB 9221次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9134次