处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

狼终于来了!MTK发布一模三板四核平板方案MT8125

狼终于来了!MTK发布一模三板四核平板方案MT8125
来源:我爱方案网 时间:2013-05-30

【导读】MTK出手了,说明平板市场已经变得足够大了。接下来四核平板电脑市场的看点将主要演变成全志的四核A30/A31S、瑞芯微RK3188、MTK MT8125和Intel Bay Trail四核平板平台之间的较量,估计年底前中国平板电脑市场格局就会有大变。

在全志发布支持Android 4.2.2果冻豆OS、手势识别和手势操作、4K高清播放器的A31/A31s四核平板平台量产固件,以及瑞芯微发布支持一模双板的双核和四核平板平板RK3168/RK3188之后,联发科技(MediaTek,简称MTK)终于也出手了,而且一出手就是支持MTK“一模三板”架构的四核Cortex-A7平板解决方案。

不知MT8125是否就是深圳平板IDH硕腾科技运营总监罗畅口中所说的BOM成本比MT6575/6577/6589低一半以上的MTK杀手级平板方案?MT6575/6577/6589是MTK专为批量智能手机市场开发的双核/四核解决方案,在MTK没有推出专门针对平板电脑市场的MT8125四核方案以前,中国不少客户已经在用MT6575/6577/6589平台开发平板产品。

MTK全新四核平板电脑解决方案MT8125专为快速成长的平板市场量身订做。MT8125整合高达1.5GHz主频的ARM超低功耗四核Cortex-A7 CPU及PowerVR Series 5XT图形处理器(GPU),确保流畅的网页浏览与多媒体应用性能,同时采用28纳米制程,提供效能和功耗的绝佳平衡。


 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22224次
2 1N4001 0.19MB 18136次
3 DAC1220E 0.95MB 16462次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16007次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14194次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11869次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9442次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9221次
9 DS1337U+ 0.28MB 9221次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9134次