处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

基于TI Hercules AFS(自适应前照灯系统)应用解决方案

基于TI Hercules AFS(自适应前照灯系统)应用解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-05-30

【导读】道路并非平直不变, AFS(Adaptive Front Lighting System)—— 自适应前照灯系统,将灯光能正确照射在前面即将通过的弯路上。参考方向盘与车速传感器等传来的动态行车信息,控制头灯转向的电动马达,调整光线与方向盘转向相同的照射方向,达到灯随路转的境界,协助驾驶者看清行驶路径与状况。


(1) TI Hercules 平台介绍

TI 推出针对工控及交通应用的新型 Hercules 安全微控制器平台,该安全微控制器可搭配业界首款功能安全电机驱动器联袂形成“安全电机控制芯片组”,可限度地提升故障检测和缓解能力,同时将软件开销降到低。完整的应用解决方案能帮客户更轻松地获取面向安全关键型汽车及交通运输电机控制应用的 ISO 26262 与 IEC 61508 认证,并加快产品上市进程。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22224次
2 1N4001 0.19MB 18136次
3 DAC1220E 0.95MB 16462次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16007次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14194次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11869次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9442次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9221次
9 DS1337U+ 0.28MB 9221次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9134次