处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

带LIN/PWM接口的双极性步进电机控制器方案

带LIN/PWM接口的双极性步进电机控制器方案
来源:我爱方案网 时间:2013-05-29

【导读】德国艾尔默斯推出可用于驱动双极性步进电机的单芯片控制器E523.30-38系列产品,该芯片集成了LIN/PWM通信接口和电机的上/下限位置(堵转位置)的无传感器检测功能,可以将执行器集成到一个已有的LIN总线网络中,其中部分产品带有LIN总线自动寻址功能。

德国多特蒙德,德国艾尔默斯公司(Elmos)日前宣布推出可用于驱动双极性步进电机的单芯片控制器E523.30-38系列产品。该系列芯片集成了LIN/PWM通信接口和电机的上/下限位置(堵转位置)的无传感器检测功能,可以将执行器集成到一个已有的LIN总线网络中,其中部分产品带有LIN总线自动寻址功能。同时,该芯片还集成了双向PWM通信接口。

图1  驱动双极性步进电机的单芯片控制器E523.30-38系列产

另外,该系列芯片还具有3个GPIO端口,可用于多达3个霍尔传感器或者电位器信号输入,同时也可以直接集成到执行器中,以节省更多的设计空间。

该系列芯片自身内嵌了一个8位微控制器,带有8k的FLASH、64byte的EEPROM等,以及4k的SysROM,可用于通过LIN总线进行程序刷新。工作电压范围在5.5~30V之间,负载突降保护可达到42V,满足了汽车中的复杂电子环境要求,同时可通过斩波进行调节的输出电流可达到2*800mA,而静态电流只有30uA。

双极性步进电机控制器系列芯片E523.30-38的主要特点:

全集成的双极性步进电机控制器,集成了单片机、LDO、全桥驱动和LIN/PWM接口等;
无传感器的堵转位置检测功能功能;
驱动电流可以达到2*800mA;
集成了可编程的电流斩波控制空能,可用于微步控制或者任意客户自定义波形;
电源电压范围:5.5V~30V(可抗42V的负载突降);
集成了LIN Bootloader功能;
集成了3个GPIO端口,可用于霍尔信号等输入;
LIN接口兼容LIN 2.2Rev.A,2.2,2.1,2.0和1.3,且具有自动寻址功能;
温度范围:-40℃~150℃。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22224次
2 1N4001 0.19MB 18136次
3 DAC1220E 0.95MB 16462次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16007次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14194次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11869次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9442次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9221次
9 DS1337U+ 0.28MB 9221次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9134次