处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

四核x86平板方案成本到年底将低于双核ARM平板方案

四核x86平板方案成本到年底将低于双核ARM平板方案
来源:我爱方案网 时间:2013-05-29

【导读】深圳知名平板IDH风扬天下黄总前几天在我司举办的平板电脑设计工作坊上表示,到今年底,基于Intel bay trail Z2xxx core2的四核x86 7寸平板电脑方案成本将低于基于ARM处理器的双核平板电脑方案。预计届时平板电脑行业格局将有一番新的洗牌和组合。


“今年底,不仅四核x86平板方案BOM成本将会低于双核ARM平板方案,而且电池使用寿命还可达到惊人的12小时。”对于那些正在基于ARM双核和四核平台埋头开发平板电脑的方案开发商和品牌制造商而言,绝对是一个让人吃饭不香、睡觉不甜的重磅消息,因为这可能意味着过去几个月里付出的辛勤劳动和资本投入将化为一滩水,在阳光下无声无息地消失。

如果这个消息仅是坊间传闻和街边笑谈,平板业者还不至于让忧虑爬上自己的眉头。但不巧的是,这一消息的源头是主攻x86平板方案的深圳知名平板IDH风扬天下的总经理黄颢霖,估计ARM平板方案供应商全志、瑞芯微、Amlogic、盈方微、新岸线、联发科技(MTK)、nVidia、飞思卡尔和三星今年的日子不会太好过了,因为这可能牵涉到市场策略的调整和重定位。

目前市场上主要的四核ARM平板方案包括:全志基于Cortex-A7的A31和A31s、瑞芯微基于Cortex-A9的RK3188、MTK的MT6589、nVidia的Tegra 3/Tegra 4、飞思卡尔的i.MX6Q、新岸线的Telink7689和三星的Exynos4412。双核ARM Cortex-A9平板方案主要有:全志的A20、瑞芯微的RK3168、MTK的MT6575/6577、Amlogic的AML8726和新岸线的NS115。

风扬天下开发的四核平板方案主要基于Intel的Atom四核64位应用处理器Bay Trail Z2xxx Core2,它的主频可跑到1.9GHz,而且该方案集成了目前业内很难实现的被动电磁笔输入功能,支持一模双算原笔迹输入,支持Windows 8和Android 4.2双操作系统。黄总透露,目前7寸平板方案已经开发成功,10寸以上超极本方案则还在开发之中,预计今年底即可完成。

如果黄总所说是真,那么到今年底,不仅四核ARM Cortex-A9/A7平板方案将很难再觅到新客户,即便是双核ARM平板方案,估计也很难再觅到客户了,因为ARM平台的成本和功耗优势都没了,而性能又做不过x86平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22224次
2 1N4001 0.19MB 18136次
3 DAC1220E 0.95MB 16462次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16007次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14194次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11869次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9442次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9221次
9 DS1337U+ 0.28MB 9221次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9134次