来源:OFweek电子工程网
时间:2013-05-28
OFweek 电子工程 网,至少在功能和易用性方面。虽然笔者一直使用iPhone,但在过去的这个星期,使用了运行Windows Phone 8的诺基亚Lumia 920,很难说Lumia系列WP8和iOS哪个更好。
但对于大多数人来说,是不会特别在意哪个更好用。
当我使用Lumia,我想念Android。当我使用Android,我想念iPhone。当我使用iPhone时,又想用Lumia。
换句话说,我们实际上不可能说哪个手机或系统是“好的”,它还取决于价格和个人喜好。
尽管多年来 苹果 的iPhone比 谷歌 的Android更好,但人们买 Android手机 趋之若鹜。现在,Android已经赶上甚至在某些方面超越了iPhone,谷歌是不会放弃其地位的。
因此,苹果、 微软 和谷歌就不可能三分天下。根据近IDC全球季度手机跟踪器显示,Android统治地位,会有很长很长的时间。
但是,很多人都不会关心谁的市场份额大,而只是想要一个伟大的电话。虽然Lumia 920是有点大,越来越重,但还是有很多人喜欢。
诺基亚相机比我的iPhone在光线较暗环境下能拍出更好效果的照片。
这并不意味着你一定要去买一个诺基亚Lumia或三星Galaxy或苹果iPhone,你也可以使用老款的手机,完全没问题。
iPhone可以自动同步音乐,当然有一些音乐文件无法移动,由于Windows的DRM限制。诺基亚可以同步潘多拉式的所有音乐,更何况还有Spotify的云音乐服务。
实际上,有更多的移动服务移动到云端,可以在移动设备上很容易的操作。
总之, 智能手机 的战争已经结束了。