处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TI超低功耗MSP430 MCU助力电容式触摸设计

TI超低功耗MSP430 MCU助力电容式触摸设计
来源:中国电子网 时间:2013-05-27

德州仪器 (TI) 口前宣布推出一款软件库,其可提供传感器调节 GUI、设计配套产品以及更多微控制器 (MCU) 支持简化电容式触摸解决方案开发,进一步壮大业界低功耗电容式触摸产品阵营。TI MSP430 MCU 能以每个按钮不足 1μA 的平均电流实现超低功耗工作,是业界电容式触摸按钮、滑块、滚轮及邻近效应应用与配件的选择,可充分满足便携式电子设备与家用电器等应用需求。

TI 开源 MSP430 电容式触摸软件库现在可帮助开发人员使用近期推出的 MSP430G2xx5 Value Line 器件与 Wolverine MSP430FR58xx/FR59xx 器件实现按钮、滑块、滚轮以及邻近电容式触摸应用。这些新器件可为工程师提供更多选项,充分满足低成本、低功耗的电容式触摸应用需求。

TI 扩展电容式触摸产业环境目前包含可在整个开发过程中为设计人员提供帮助的高级工具。

MSP430 Capacitive Touch Pro 图形用户界面 (GUI) 是一款基于 PC 的工具,可帮助设计人员实时评估、诊断和调节电容式触摸按钮、滑块及滚轮设计。该工具能够以图形方式提供来自多达 10 个传感器的原始电容数据,帮助开发人员更便捷地可视化精确查找和执行因数分析,从而可加速调试、测试以及产品上市进程。它提供用户可配置测距、记录与打印选项。

使用 TI MSP430 电容式触摸电源设计工具 GUI 与应用手册在实施硬件前评估电容式触摸系统功耗。该 GUI 可在用户调节工作电压、频率以及按钮数及闸次数目等系统参数的同时,仿真采用某些 MSP430 MCU 的电容式触摸系统的估算平均流耗。

TI 电容式触摸专家创建了几款综合设计指南,以帮助开发人员掌握传感器设计技术,降低功耗,改进按钮、滑块以及滚轮设计的响应时间。

电容式触摸传感 MSP430 按钮闸时间优化与调节指南主要向开发人员介绍如何优化按钮性能,实现更低功耗、更快响应时间以及可支持更多按钮的更高可扩展性;

TI 电容式触摸传感 MSP430 滑块与滚轮调节指南不但可帮助开发人员采用多个电极进行滑块与滚轮布局,而且还可帮助他们优化软件,提供线性化的原始电容数据展示;

电容式触摸传感、传感器设计指南主要向开发人员介绍电容式触摸硬件设计的设计注意事项与实践,包括原理图、机械与布局等。

此外,超低功耗 MSP430 MCU 还可在 TI 触觉技术评估套件上支持电容式触摸按钮、滑块与滚轮功能。DRV2605 触觉驱动器评估板是一款完整的演示评估平台,其可通过触摸界面提供触觉反馈。这些器件产生的振动能以全新的方式深入改进用户体验,带来无与伦比的高价值。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22224次
2 1N4001 0.19MB 18136次
3 DAC1220E 0.95MB 16462次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16007次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14194次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11869次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9442次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9221次
9 DS1337U+ 0.28MB 9221次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9134次