处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

台积电认可Cadence Tempus时序签收工具用于20纳米设计

台积电认可Cadence Tempus时序签收工具用于20纳米设计
来源:EEWORLD 时间:2013-05-27

【中国,2013年5月24日】——全球电子设计创新企业 Cadence 设计系统公司(NASDAQ:CDNS) 今天宣布, 台积电 (TSMC)在20纳米制程对全新的Cadence® Tempus ™ 时序 签收解决方案提供了认证。该认证意味着通过台积电严格的EDA工具验证过的Cadence Tempus 时序签收解决方案能够确保客户实现先进制程节点的精确度标准。

“Tempus时序签收技术利用分布式处理和创新的增量式时序分析技术,使时序分析性能达到了新的高度,”Cadence公司芯片实现集团,芯片签收与验证部副总裁Anirudh Devgan表示。“我们与台积电密切合作,确保Tempus的结果满足他们严格的标准,从而实现成功的芯片和可靠的设计。”

台积电的精确性认证对Tempus时序收敛解决方案的要求包含了基础延时计,以及由信号完整性效应所引起的静态噪声分析(glitch)计算。这两种分析是必需的,以便有一个完整的时序和信号完整性分析解决方案 。

“认证是台积电整个设计生态系统中不可或缺的一环,” 台积电设计基础架构营销部资深总监Suk Lee表示。“Cadence Tempus时序签收工具能够应对台积电未来制程节点的设计挑战。我们和Cadence紧密合作,确保Tempus能通过我们的认证标准。我们期待与Cadence在未来更多技术上展开合作,共同帮助我们的客户应对复杂设计,生产出功能可靠芯片。”

Cadence Tempus签收技术提供:

• 高性能并行处理全流程时序分析
• 可扩展的体系架构,可处理具有数亿单元实例的设计;
• Tempus集成时序收敛环境,它通过多线程和分布式时序分析,提供多模多角MMMC(multi-mode, multi-corner) 以及考虑物理layout信息的时序收敛。



关于Cadence
Cadence公司成就全球电子设计技术创新,并在创建当今集成电路和电子产品中发挥核心作用。我们的客户采用Cadence的软件、硬件、IP、设计服务,设计和验证用于消费电子、网络和通讯设备以及计算机系统中的尖端半导体器件。公司总部位于美国加州圣荷塞市,在世界各地均设有销售办事处、设计中心和研究机构,以服务于全球电子产业。关于公司、产品及服务的更多信息,敬请浏览公司网站www.cadence.com 。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22224次
2 1N4001 0.19MB 18136次
3 DAC1220E 0.95MB 16462次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16007次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14194次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11869次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9442次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9221次
9 DS1337U+ 0.28MB 9221次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9134次