处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

德州仪器超低功耗 MSP430™ MCU 的扩展产业环境助力即刻创建电容式触摸设计

德州仪器超低功耗 MSP430™ MCU 的扩展产业环境助力即刻创建电容式触摸设计
来源:EEWORLD 时间:2013-05-27

日前, 德州仪器 (TI) 宣布推出一款软件库,其可提供传感器调节 GUI、设计配套产品以及更多微控制器 (MCU) 支持简化电容式触摸解决方案开发,进一步壮大业界低功耗电容式触摸产品阵营。TI MSP430™ MCU 能以每个按钮不足 1µA 的平均电流实现超低功耗工作,是业界电容式触摸按钮、滑块、滚轮及邻近效应应用与配件的选择,可充分满足便携式电子设备与家用电器等应用需求。希望了解 MSP430 电容式触摸产业环境的开发人员可访问具有设计指南、软件工具以及 MCU 支持的综合库,一步步了解整个设计过程:www.ti.com/cte-pr-lp。

TI 开源 MSP430 电容式触摸软件库现在可帮助开发人员使用近期推出的 MSP430G2xx5 Value Line 器件与 Wolverine MSP430FR58xx/FR59xx 器件实现按钮、滑块、滚轮以及邻近电容式触摸应用。这些新器件可为工程师提供更多选项,充分满足低成本、低功耗的电容式触摸应用需求。

TI 扩展电容式触摸产业环境目前包含可在整个开发过程中为设计人员提供帮助的高级工具。
• MSP430 Capacitive Touch Pro 图形用户界面 (GUI) 是一款基于 PC 的工具,可帮助设计人员实时评估、诊断和调节电容式触摸按钮、滑块及滚轮设计。该工具能够以图形方式提供来自多达 10 个传感器的原始电容数据,帮助开发人员更便捷地可视化精确查找和执行因数分析,从而可加速调试、测试以及产品上市进程。它提供用户可配置测距、记录与打印选项。如欲下载该软件,敬请访问://www.ti.com.cn/tool/cn/msptouchprogui ;

• 使用 TI MSP430 电容式触摸电源设计工具 GUI 与应用手册在实施硬件前评估电容式触摸系统功耗。该 GUI 可在用户调节工作电压、频率以及按钮数及闸次数目等系统参数的同时,仿真采用某些 MSP430 MCU 的电容式触摸系统的估算平均流耗。如欲下载该工具,敬请访问://www.ti.com.cn/tool/cn/msptouchpowerdesignergui 。

TI 电容式触摸专家创建了几款综合设计指南,以帮助开发人员掌握传感器设计技术,降低功耗,改进按钮、滑块以及滚轮设计的响应时间。
• 电容式触摸传感 MSP430 按钮闸时间优化与调节指南主要向开发人员介绍如何优化按钮性能,实现更低功耗、更快响应时间以及可支持更多按钮的更高可扩展性;
• TI 电容式触摸传感 MSP430 滑块与滚轮调节指南不但可帮助开发人员采用多个电极进行滑块与滚轮布局,而且还可帮助他们优化软件,提供线性化的原始电容数据展示;
• 电容式触摸传感、传感器设计指南主要向开发人员介绍电容式触摸硬件设计的设计注意事项与实践,包括原理图、机械与布局等。


此外,超低功耗 MSP430 MCU 还可在 TI 触觉技术评估套件上支持电容式触摸按钮、滑块与滚轮功能。DRV2605 触觉驱动器评估板是一款完整的演示评估平台,其可通过触摸界面提供触觉反馈。这些器件产生的振动能以全新的方式深入改进用户体验,带来无与伦比的高价值。

查阅有关 TI 电容式触摸解决方案、支持以及相关产品的更多详情:
• TI 电容式触摸解决方案产业环境:www.ti.com/cte-pr-lp;
• 查看 MSP430 电容式触摸产业环境视频://focus.ti.com/cn/general/docs/video/Portal.tsp?entryid=0_tvwr33zt&DCMP=msp-touch&HQS=cte-pr-vid&lang=cn;
• 立即采用电容式触摸 BoosterPack 启动评估://www.ti.com.cn/tool/cn/430boost-sense1;
• 采用 TI 触觉驱动器增添逼真触觉反馈:www.ti.com/hapticspl-pr;


TI 在线技术支持社区
欢迎加入德州仪器在线技术支持社区与同行工程师互动交流,咨询问题并帮助解决技术难题:www.deyisupport.com。

TI 广泛系列的微控制器与软件
TI MCU 支持低功耗、实时控制、安全与连接功能,居于业界地位。公司将继续推进其超过 20 年的丰富微控制器创新经验,提供业界广泛的微控制器产品系列:超低功耗 MSP MCU、实时控制 C2000™ MCU、Tiva™ ARM® MCU 以及 Hercules™ 安全 ARM MCU。设计人员可充分利用 TI 工具、软件、无线连接解决方案、广泛的设计网络产品以及技术支持,加速产品上市进程。

商标
MSP430、C2000、Tiva、Hercules 以及 TI E2E 是德州仪器公司的商标,所有注册商标与其它商标均归其各自所有者所有。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22224次
2 1N4001 0.19MB 18136次
3 DAC1220E 0.95MB 16462次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16007次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14194次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11869次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9442次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9221次
9 DS1337U+ 0.28MB 9221次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9134次