处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

三星柔性平板电脑概念设计现身 配八核【图】

三星柔性平板电脑概念设计现身 配八核【图】
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-05-24
  • OFweek 电子工程 网,在今年的CES展会上 三星 曾展示了其YOUM柔性屏幕,而在一段演示视频中也出现了一款配备柔性屏幕的三星 平板电脑 。但除了这段视频之外,三星并没有透漏任何关于该平板电脑的详细信息。

    而近日有人就设计了一款使用柔性屏幕的三星10英寸平板电脑,并且公布了假象的硬件配置信息。据悉这款平板电脑采用的是10英寸的1080P柔性屏幕,搭配1.6GHz的Exynos 5 Octa处理器、2GB RAM、16GB或32GB ROM并支持Micro SD卡扩展内存。除此以外,这款平板电脑还配有300万像素的前置摄像头及8000mAh的锂电池。

    不过值得注意的是,从这款平板电脑的渲染图中似乎并没有找到后置摄像头的影子,而且细心观察可以发现并且机身的上边缘要比下边缘略薄,同时机身下部可以弯曲,形成一个支架,而下半部分的屏幕则会在直立状态下变成一个键盘,虽然从渲染图来看机身下半部分的空间对于一个可以用十指打字的QWENTY全键盘来说似乎还是显得有些局促。

    这台概念平板的设计很像是三星前不久申请的一项平板电脑专利,或许它就是依据三星的这个专利来设计的。不管怎么说,在其他零部件无法柔性化的前提下,这样的设计的确不失为一个合理利用柔性屏幕的好方法。

  • 热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 22224次
    2 1N4001 0.19MB 18136次
    3 DAC1220E 0.95MB 16462次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16007次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14194次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11869次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9442次
    8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9221次
    9 DS1337U+ 0.28MB 9221次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9134次