处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

雷视安防引领网络摄像机走向规模化应用

雷视安防引领网络摄像机走向规模化应用
来源:EEWORLD 时间:2013-05-24

北京, 2013年5月23日 - 亚太商讯 - 作为网络视频监控系统中的核心设备, 网络摄像机 的应用和普及代表了网络视频监控发展的程度和阶段。毋庸质疑,网络摄像机正在逐步适应当前和未来的多样化需求,必将成为视频监控领域的主流产品。但是网络摄像机对于大多数用户来讲,对其的性能、稳定性及融合性,还理解得不够清晰和透彻,缺乏深入、系统的分析和研究。因此在决策的时候,往往会有更多的顾虑和疑惑,以致不敢尝试,这也在很大程度上影响了网络摄像机及网络监控系统的普及和大范围应用。

根据 雷视 安防(//www.cctv366.com)在行业中的应用,并结合商家实际推进网络摄像机产品过程中所遇到的诸多反馈信息,基本上可以将网络摄像机规模化推广的影响因素归纳为应用习惯、核心技术、网络传输、采购成本、应用价值、资源整合等六个方面。

首先,用户从观念上已经形成了一种惯性,认为当前市场中流通量大、应用范围广、生存时间长的视频监控产品才是选择,因此,目前还占市场主导地位的DVR+模拟摄像机就成了大部分用户或工程商的。这对于网络摄像机这一新生代产品的看法,就会在无形之中被带进一个误区,用户会认为新的技术、新的产品就一定是不成熟的、易出现问题的,强加了诸如性能不稳定、系统安装调试复杂、受外界环境影响大、操作不易掌握等等缺点。可见转变观念是制约网络视频监控发展的根本因素,只有转变这种看待新事物的观念,才能让网络摄像机更快更全面地被了解和认可,并发挥其应有的优势。

国内网络视频监控产品虽然可以说是百家争鸣,但是绝大多数安防厂商没有自己的核心技术,尤其是视音频开发、监控管理软件开发及图像处理技术,还处于“拿来主义”和“攒机”的一个低的技术层次。这样一个还没有统一规范和真正贴近国内市场需求的技术氛围,就给安防工程商和集成商增加了相当多的不必要的麻烦,往往针对一个网络视频监控系统的解决方案,要寻找各种监控器材的厂商,东拼西凑,还要整合设计方案,不但浪费了时间和精力,还增加了技术和产品的采购成本,从而无法真正实现与国际品牌厂商的对抗与竞争,更不用提一站式的解决方案和服务体系了。

网络视频监控系统,顾名思义就是通用网络进行视频监控系统部署和应用实现。网络环境是基础,是网络视频监控系统的载体,一个好的网络环境,才能对网络视频的流畅性和实时性提供一个良好的保障。而国内的网络现状却非常令人无法释怀,无论是专线、ADSL、CDMA、3G等,带宽都非常有限,并且实际和理论值相差很大,与先进国家相比,国内的所谓宽带,绝大多数还只能定义为窄带,数字视频传输将面临车多路窄的窘境,从而造成画面质量下降、画面中断、延迟过长等现象。

用户对于网络摄像机、网络视频监控系统的建设成本有很深的误解,认为网络摄像机价格偏高,并且与网络视频监控系统相比,DVR系统的建设成本要低很多。但是随着用户需求逐步向网络化、高清化、智能化、集中管理、系统整合的方向发展,DVR系统本质上已经显得力不从心。实际上,我们从另一个角度来分析,网络摄像机在功能上,已经兼备了模拟摄像机、DVR编码的功能,与模拟摄像机在价格上已经没有可比性。如果对网络视频监控系统的建设成本,包括硬件成本、实施成本进行分析、核算,在满足中高端应用需求的前提下,网络视频监控系统的建设成本通常是与DVR系统基本相当。但从现实角度来考虑,很多用户已经有DVR系统在用,如果要进行全系统的网络改造,大量的监控设备就要被放弃掉,确实造成原有投资的巨大浪费,这是用户很难接受的,因此,网络摄像机的优势虽然明显,但是在实际的产品采购和系统建设时,还必须要尽可能的保护用户的原有投资。值得欣慰的是,雷视安防(//www.cctv366.com)已经推出了如混合式DVR、多系统管理平台等产品,可以在不更改原有系统结构和产品的前提下,实现网络化改造,限度地保证了用户的前期投入,满足了经济性、兼容性和先进性的综合需求。









由于IP监控的趋势越来越被厂商、渠道、用户所接受,网络摄像机作为一个新的监控产品趋势,使更多的厂家参与进入IP市场。但是,网络摄像机复杂的技术也让产业链各厂家之间的合作关系更为紧密。镜头、传感器、压缩处理芯片,三者缺一不可,必须透过密切的合作,提高彼此兼容性,了解彼此特性与限制,才能得到较好的成像品质。而视频压缩部分,则依赖于芯片厂商与摄像机厂商的密切配合,软件程序的调整和不断的优化,在细节方面需要双方更为紧密的合作。而且网络监控系统的开放性和融合性等特点,也产生了更多的统一管理和联动报警的需求,其核心就是管理平台与多个厂商的网络摄像机产品的兼容性整合,这就要求网络摄像机厂商与平台厂商进行强强联手,共同配合,完成网络视频监控项目整体建设。

与模拟视频监控封闭的系统不同,数字视频监控系统产品与产品之间要达到系统的兼容已成为摆在实际工程中的严峻问题。技术标准的不同,会导致设备搜寻、实时视频、音频、元数据和控制信息等交互上的困难,因此,关于标准问题的讨论日益增多,标准的制订者,可以引导甚至控制整个产业的发展,这也是利润丰厚的一环,为此,ONVIF、PSIA两大标准组织正相互角逐,鹿死谁手犹未可知。针对这种情况,如国外的ACTI、国内的星网锐捷等监控厂商,增加研发投入,采取两种标准全部支持的策略,以满足现状,以打消用户的顾虑,消除影响系统正常运行的隐患。

国内网络视频监控市场依然没有形成规模,面对巨大的市场,各类摄像机产品让买方眼花缭乱,多数用户仍持观望态度。而在一些已建或在建的网络监控系统中,实际使用过程中还存在多种技术与非技术因素障碍,因此在推广和应用方面,网络摄像机还面临着诸多挑战和阻碍。

但是,我们也欣喜地看到雷视安防雷视安防科技有限公司(//www.cctv366.com)立志做先驱、潜心做研发,推出了一系列高清晰、高降噪、高智能、低码流、低照度的高性价比的网络摄像产品,并已经成功应用于诸多中高端行业和领域,为网络摄像机的普及开了一个好头。发展趋势代表事物进化的必然,相信在各大厂商和行业的共同支持和努力下,网络摄像机的优化会越来越贴近用户的需求和实用环境,而网络摄像机的普及也会越来越加快前进的步伐。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16008次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次