处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

IDT 推出业界首款适合多载波宽带无线应用

IDT 推出业界首款适合多载波宽带无线应用
来源:EEWORLD 时间:2013-05-24

拥有模拟和数字领域的优势技术、提供的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT ® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天宣布,推出业界首款具备 JESD204B 高速串行接口的低功耗四通道 16 位数模转换器(DAC)。IDT 全新四通道 DAC 在 多载波宽带 无线应用 中支持高带宽,并减轻电路板布线要求。

DAC165xQ 是一款 16 位 1.5 Gsps 四通道 DAC,具备 750 Msps 的输入数据速率,可为多种基站收发信机(BTS)平台应用提供高带宽支持。通过用 8 个高速差分线道取代 32 对匹配的差分线道(传统接口中常见),10 Gbps 集成 JESD204B 接口可提升系统性能,并大大简化布线和 PCB 层叠。DAC165xQ 支持包括MC-GSM在内的所有流行的无线标准,具备高无杂散动态范围(SFDR = 85 dBc typ)和低噪声谱密度(NSD = -162 dBm/Hz typ),可提升信号质量。

IDT 公司副总裁兼无线系统部总经理 Christian Kermarrec 表示:“我们全新四通道 16位 DAC 是顺应市场需求对去年推出的双通道 16 位 DAC 的扩展。DAC165xQ 巩固了我们的无线通信解决方案系列产品,同我们的 RF、数据压缩、RapidIO® 和时钟解决方案一起,提供全面的系统级解决方案。IDT是一家可提供如此高水准性能、集成度以及功能的公司,可帮助BTS制造商实现大幅度系统创新。”

IDT 支持 JESD204B 的 DAC 集成了两个复数数控振荡器(NCO),用于中频(IF)混频、低噪声可旁路的集成锁相环(PLL)和多种射频静音模式,使灵活性化,并优化系统成本。另外,该产品提供谐波时钟和确定性延迟,以通过多设备同步(MDS)支持波束赋形。这就使得多个 DAC 输出流能实现采样级同步和相位相干,从而在系统级实现协调工作。其他应用还包括基于 LTE、LTE-A、LTE-TDD、W-CDMA、LMDS/MMDS 的通信系统、点到点微波回程传输、高清晰度视频广播生成设备、自动测试设备(ATE)和直接数字频率合成(DDS)仪器。

供货

IDT DAC1658Q 和 DAC1653Q 目前处于客户送样阶段,采用 10 mm x 10 mm 72引脚 HLA 封装。DAC1658Q 是高输出共模电平版本(2.8 V 至 3.0 V),DAC1653Q 是低输出共模电平版本(0.25V 至 0.5V),便于与多种IQ调制器配合使用。引脚兼容双通道输出设备也已供货。欲了解更多有关 IDT 数据转换器产品的信息,敬请登陆 www.idt.com/go/converters。

关于 IDT 公司
IDT 公司拥有模拟和数字领域的优势技术,并且运用这些模拟和数字优势技术为广大终端用户提供了大量优化的、丰富的、创新性的系统级解决方案。IDT 在计时、串行交换电路和传输接口电路方面位于全球市场的地位。在通信、计算和消费芯片市场,IDT 发挥出模拟和系统设计的专长,为客户提供了各种应用广泛、性能优化的混合信号解决方案。IDT 公司总部位于美国加利福尼亚州圣荷塞,在全球各地设有设计中心、生产基地、销售机构和分销伙伴,通过 IDT Direct™ 提供直接购买服务。IDT 股票在纳斯达克全球精选股票市场上市,代号为“IDTI”。欲了解更多 IDT 详情,敬请登陆//www.idt.com/china/或访问Facebook、LinkedIn、Twitter和YouTube。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16008次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次