处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Scrubbing+Bubbles电动喷壶

Scrubbing+Bubbles电动喷壶
来源:EDN电子设计技术 时间:2012-02-03

两节AA碱性电池为这款SC Johnson & Sons的喷壶提供动力。喷壶的电机和轴承会有些噪声,但泵能很好地将壶中溶液喷射出去。喷壶可以反复灌装,一壶液体全部喷完后,电池还留有相当的余量。塑料外壳的设计包含有适当的加强筋,并且没有会造成表面凹陷的厚区。内部部件包括一个微动开关,以及适当位置的钢轴;七只完全等长的螺钉用于固定所有部件。除一只滑动扳机锁以外,所有内部部件均装在背壳上;扳机锁则装在相对的另一半外壳上。扳机锁的位置在组装时并不重要。无论扳机锁处于什么位置,两半外壳都能合上。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次