处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

基于GreenChip的紧凑非调光LED灯解决方案

基于GreenChip的紧凑非调光LED灯解决方案
来源:EDN电子设计技术 时间:2012-02-03

随着白炽灯逐步被高效照明方案替代,恩智浦(NXP)公司利用自己的GreenChip技术在推动“生态工程”发展,帮助全球消费者降低能耗。前不久,恩智浦推出了基于GreenChip技术的紧凑非调光LED灯解决方案—高效高压LED驱动器集成电路SSL2108x。恩智浦半导体大中华区照明产品市场资深经理陈嵘表示,SSL2108x可满足100V、120V和230V市场低成本高效能应用的设计需求,驱动器转换效率高达95%以上。

陈嵘介绍说,SSL2108x采用高度集成设计,内置300V开关MOSFET器件,器件数量少,整套应用仅需14个器件,同时降低了LED灯终端用户的拥有成本。通过SSL21081,低成本应用可以利用多种高级功能,例如将LED电流精度控制在5%以内,以及实现包括LED超温保护在内的各种保护功能。

基于GreenChip的紧凑非调光LED灯解决方案

恩智浦SSL2108x基于微型化、集成化和效率化理念设计,SSL2108x参考PCB面积仅为18mm×22mm,支持降压或降压/升压模式,所需电路全部采用8引脚SO封装。使用直接脉冲宽度调制(PWM)可支持调光控制,支持外部温度反馈、欠压锁定、前沿消隐、过流保护、掉电保护等多种保护功能。有助于LED改良灯制造商降低实际应用尺寸与成本,推出更小的LED照明应用设备。SSL2108x系列芯片现已量产上市。

据了解,紧凑型低成本GreenChip智能照明解决方案集无线IP连接、节能照明和低待机功耗(低至50mW)等众多特点于一身。GreenChip智能照明解决方案提供两种版本:针对紧凑型荧光灯的GreenChip iCFL和针对LED灯的GreenChip iSSL。

同时,恩智浦还是首家通过延长寿命测试证实恩智浦市电LED驱动器与LED寿命相当的半导体公司。即恩智浦生产了业内首款使用寿命与LED相当(105℃下超过7.5万小时)的LED驱动器产品。  

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次