处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

PI提供效率达97%的高频LLC电源解决方案

PI提供效率达97%的高频LLC电源解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-05-23

【导读】LLC转换器因效率高且能设计出小体积的电源,与其他的高压拓扑结构相比,在PC和服务器电源、电视机以及LED路灯等应用领域一直以来更受设计师的青睐,但其设计难度也非常大。目前LLC设计面临的主要挑战之一就是提高效率。PIHiperLCS系列高频LLC转换器IC可提升电源效率并减小占板面积。


 HiperLCS系列高频LLC转换器IC将多功能控制器、高压端和低压端栅极驱动器以及高压功率MOSFET的LLC半桥功率级同时集成到了一个低成本封装中。高度集成的HiperLCS IC具有出色的设计灵活性,既可提升效率(效率可超过97%),又可缩小尺寸,即利用高频工作(达750 kHz)来减小变压器的尺寸和输出电容的占板面积。 在设计过程中,多可省去30个分立式无源元件,从而简化设计过程、节省板上空间、降低装配成本并增强可靠性。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次