处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

研华无人机实时仿真系统解决方案

研华无人机实时仿真系统解决方案
来源:EEWORLD 时间:2013-05-23

项目介绍
无人机是一种无人驾驶,由动力驱动,可重复使用的航空器,无人机飞行仿真系统可以提高系统试验、调试和训练过程中的安全性,提供修改或更换模型的灵活性和经济性,并可对实际部件进行测试.,在工作中,无人机多采用实时仿真系统。

系统功能
利用 VxWorks实时操作系统进行无人机特性仿真,包括对象特性建模、传感器仿真、数据通信、飞行仿真试验过程等部分。

系统参数

系统架构图
 
   研华无人机仿真系统解决方案

系统描述
1. 使用研华高性能CompactPCI计算机和高精度数据采集与控制卡,信号采用隔离保护;
2. 实时采样飞控计算机输出的舵面和发动机油门数据,通过数字仿真模拟无人机飞行运动特性;
3. 运用传感器特性数学仿真的方法产生垂直陀螺、角速率陀螺、大气数据计算机、航向姿态参考系统、无线电高度表、DGPS 等参数,并模拟这些传感器的物理特性和电器接口特性;
4. 接收来自人机界面的仿真指令,控制飞行仿真过程,向人机界面实时发送飞行仿真数据;
5. 实时仿真采用VxWorks系统,研华提供完整的BSP与驱动;
6. 使用.NET软件技术,将仿真算法模块与人机操作模块有机组合;
7. 底层调用研华提供的高速采集卡驱动,数据实时上传。

更多案例,请联系当地的销售代表或拨打研华服务专线800-810-0345,或者可以访问研华官网:
//www.advantech.com.cn/eAutomation/Applications.aspx 。

研华官方微博,围观技术动态及资讯: //t.sina.com.cn/advantechchina
关于研华 –研华科技创立于1983年,是、值得信赖的创新型嵌入式、自动化产品解决方案提供商,提供包括完整的系统集成、硬件、软件、以客户为中心的设计服务和全球物流支持等。研华同时也是Intel嵌入式与通讯联盟 (Embedded & Communications Alliance) Premier Member,通过与解决方案伙伴的密切合作,为各种工业应用提供完整的解决方案。研华拥有5400多名专职员工,在21个国家、71个主要城市之间形成了一个广泛的技术支持和营销网络,因此可以为全球的客户提供快速的上市服务。更多信息,请查询www.advantech.com.cn

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16008次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次