处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Cirrus+Logic推出CS5484/80/90模拟前端IC产品

Cirrus+Logic推出CS5484/80/90模拟前端IC产品
来源:华强电子网 时间:2012-02-02

 

的高精度模拟和数字信号处理元件提供商Cirrus Logic 公司今天宣布推出具有业内电能测量精度的CS5484/80/90模拟前端(AFE)IC产品系列,为单相和多相公用事业仪表以及智能能源产品的设计人员带来成熟的电能计算、灵活性、性能和低成本的卓越组合。

 

据研究公司IMS预测,到2015年,公用事业仪表将增加至1.7亿台。CS548X/9X非常适用于如今的智能公用事业仪表应用和不断成长的新一代智能能源产品,可为消费者和企业提供更为精确的电能使用信息。通过更好了解产品的电力使用情况,消费者可以明智决定如何或者何时来运行产品。新兴的应用,如智能电表、白色家电、智能家电、智能插座和针对企业级应用(如服务器)的高能效电源装置是全球智能电网计划的重要组成元件,对于实现电网的效能有重要影响。

 

Cirrus Logic公司电能产品营销总监David Biven先生表示:“智能能源产品持续快速演进和拓展,它的发展已超越了数字公用电表,而Cirrus Logic公司正是这个行业的企业,其先进的AFE产品已有十多年发展历史。我们推出的CS548X/9X产品系列可提供卓越的测量精度和灵活性,助力设计人员优化其应用的性能和成本,进一步加强了我们公司的地位。”

 

独特的模拟前端技术方法

 

Cirrus Logic开发计量解决方案的方法重点在于针对应用的模数转换器,包括Cirrus Logic的EXL Core?技术。这是一个高度创新的数字架构,对于该IC产品系列实现高性能电能计算和计量特性至关重要。这款专用的AFE产品为设计人员提供行业标准的计量解决方案,不仅可在所有应用下工作,还允许设计人员灵活选择适合设计环境的MCU产品。

 

整合了无线和/或电力线通信、LCD显示器、实时时钟芯片或日历功能以及数字输入输出的应用可通过整合使用AFE和MCU而获益。通过单一芯片提供多性能的同类系统级芯片方案往往提供较低的性能、固定的功能和更高的成本,而利用一个专用MCU实现这些功能的好处是为设计人员提供选择MCU的灵活性,助力他们在合适的设计流程,选择性价比、合适的MCU产品。

 

的电能测量精度

 

在4000:1动态范围内,CS548X/9X产品系列有源和无功电能的测量精度都为0.1%,可提供大大优先于竞争产品的性能。一个预编程电力计算引擎无需手动编程,同时没有安全顾虑。两秒的校准时间是很多竞争性SOC产品的10倍,可加速产品周期并降低总体成本。CS548/9X为系统设计人员提供价格更低、性能更高的一流产品,同时为他们提供适应快速变化市场所需的灵活性。