处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

初定4G发牌方案:三家运营商必选TD-LTE

初定4G发牌方案:三家运营商必选TD-LTE
来源: 时间:2013-05-22

  导读:工信部初定的4G发牌方案是“首先向三家运营商发放TD-LTE牌照,再向有意建设FDD LTE网络并提出申请的运营商发放FDD LTE牌照”。这意味着,无论运营商网络的演进方向如何,TD-LTE将成为三家运营商的必选项。运营商可以只建设TD-LTE网络,也可以同时建设TD-LTE和FDD LTE网络。

  5月21日消息,据接近工信部的运营商中层人士透露,工信部初定的4G发牌方案是“首先向三家运营商发放TD-LTE牌照,再向有意建设FDD LTE网络并提出申请的运营商发放FDD LTE牌照”。

  这意味着,无论运营商网络的演进方向如何,TD-LTE将成为三家运营商的必选项。运营商可以只建设TD-LTE网络,也可以同时建设TD-LTE和FDD LTE网络。

  据了解,上述方案并未终确定。在4G牌照正式发放之前,发牌方案的大方向及相关细节都存在变数。

  政策方向给予倾斜

  有业内人士分析称,由于TD-LTE是已被国际电信联盟(ITU)确定为三大4G标准之一的具有中国自主知识产权的移动通信技术标准,国家相关监管部门对TD-LTE给予政策上的倾斜是不难理解的。

  如果国内4G牌照按上述方案发放,那么TD-LTE将得到产业链的支持——三家运营商都建设TD-LTE之后,相关产业投资将因此加快,整个产业链也将加速成熟。

  不过,从三家运营商高层在此前不久的表态来看,运营商对LTE的态度存在明显分歧。已经在国内十多个城市开展TD-LTE扩大规模试验网建设的中国移动,曾表达过“希望国家尽快发放4G牌照、以便推进4G商用进程”的意愿;而刚刚进入3G投资回报期的中国联通、中国电信,则并不急于从3G过渡到4G,在网络演进方面,更倾向于FDD LTE制式。

  尽管国内三家运营商因处境不同而态度各异,但距离4G都不会太远——此前不久,工信部部长苗圩曾在多个场合公开表示,4G牌照有望在今年年内发放。

  对于4G发牌的方式,业内有两种不同的意见。一部分意见认为,若国家按照“TD-LTE为三家运营商必选项”的方案发放4G牌照,那么三家运营商的未来走向将会受到不同程度的影响,产业格局也将因此发生变化。

  但也有一部分意见认为,由于TD-LTE与LTE FDD在技术上存在差别、在不同的应用场景各有优势,如果运营商通过“融合组网”的方式同时建设TD-LTE和LTE FDD网络,将有利于运营商及整个产业的长远发展。

  融合组网成为借鉴

  据了解,在2012年12月,中国移动已联合两家通信设备厂商——爱立信和中兴通讯,通过LTE TDD/FDD融合组网的方式在香港正式启动TD-LTE商用网络。

  业内普遍认为,香港LTE融合网络将成为中国内地TD-LTE快速发展的借鉴,融合组网的方式也将加速推动TD-LTE产业成熟以及国际化进程。

  据了解,在中国移动香港公司正式启动LTE融合商用网络之前,国际上已有多家运营商开通了LTE融合网络或两张网络的融合运营。从全球范围来看,LTE TDD/FDD融合组网已经成为全球移动宽带的重要演进方向。

  比如,欧洲Hi3G公司已在瑞典、丹麦部署并商用了TDD/FDD LTE融合网络;日本软银公司在已经商用TD-LTE的基础上启动了FDD LTE商用网络,开始融合经营两张独立的LTE网络;欧洲的Vodafone和E-Plus等公司也都同时拥有TDD和FDD频率,并开通了融合测试网络。

  据技术专家介绍,目前TD-LTE与FDD LTE融合组网已基本实现了从标准、平台到产品的全面融合。据了解,爱立信、诺西、阿朗、华为、中兴、大唐等电信设备厂商都已经推出了TDD/FDD的共平台产品,TDD/FDD共芯片的产品也已成为国内外芯片厂商的研发方向。

  相关股票

  三元达(002417): 运营商大规模Wlan建设带动公司营收快速增长。公司主要从事网优覆盖设备供应与相关的运维服务业务。运营商“无线城市”战略利好网优覆盖设备行业稳定增长。

  光迅科技(002281): 传输网投资大幅增长,且公司产能瓶颈解除,为公司快速发展提供保障;中国2012年传输网投资将呈现40%左右的增长。传输网的投资增长加快,将对公司子系统等高毛利率产品形成更大需求,从而间接提升公司盈利能力。

  三维通信(002115): 2011年公司完成对CMMB市场的培育和试生产。通过引进全国一流的数字电视发射机研发团队,取得发射机生产许可证,并且入围中广传播设备招标。今年公司CMMB覆盖设备将首度实现规模化生产。

  日海通讯(002313):公司营业收入增速加快。连接器(配线+保护类)产品延续了2011年快速增长趋势,同比增长55-65%,反映出2011年底的订单持续高增长。

  大富科技(300134): 拟收购安德鲁中国工厂,进入美国市场,12年业绩增厚0.22元 通过本次收购大富科技拓展了移动通信射频器件、结构件的产品种类和生产能力,实现公司产业链优化及整合。其次大富科技可通过本次收购成为美国康普公司的战略供应商,获取了公司进入北美市场的渠道。

  中京电子(002579): 2011年公司加大力度开拓国内客户,公司用有TCL、普联、华阳通用、索尼、日立、日森科技、光宝科技、光弘科技、LG、比亚迪等客户,新开发了同维、桑迪、Circuitronix等新客户,并促成了普联科技、光宝科技等客户订单的跨越式增长。

  超华科技(002288):广州三祥多层电路有限公司超额实现承诺利润。按照收购协议,广州三祥承诺2011年、2012年及2013年的净利润不低于人民币1600万元、1900万元和2900万元。根据公司公告,广州三祥2011年6-12月实现净利润2601万元,已实现承诺。按照公司55%的股权计算,广州三祥为公司贡献净利润1025.89万元。

  兴森科技(002436): IC 载板和CAD 等转型业务将提升估值。未来,如IC 载板和CAD等转型业务将成为新的增长极,公司业已有优秀技术团队和清晰客户定位,未来空间可观,将提升公司估值。

  美亚柏科(300188):“小产品大服务”促营收快速增长。公司加大了产品研发的投入,开始在车载设备、移动终端取证、现场快速取证、数据销毁等四大核心领域投入研发力量。公司目前占有取证行业40%的市场份额,具有全系自主研发产品,先发优势明显。

  科华恒盛(002335): 本次测试的阶段性目标是,在今年6月底之前完成TD-LTE阶段,将投资15亿元建网覆盖上海、杭州、南京、广州、深圳、厦门6个城市,同时,中国移动将在北京建设TD-LTE演示网。

  百视通(600637):IPTV 高速稳定发展是业绩增长的基础,互联网电视(OTT)是公司下一级增长保证,“一云多屏”业务快速推进,全年增长确定,高成长可享高溢价。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次