来源:电子工程世界
时间:2012-02-02
北京时间2月2日消息,据国外媒体报道,市场研究公司IHS的资料显示,2011年用于智能手机、平板电脑和相关无线设备的芯片支出超过计算机芯片。
IHS称,2011年无线产品芯片支出为586亿美元,比2010年的512亿美元增长14.5%。相比之下,计算机芯片的支出为537亿美元,比2010年的518亿美元增长4%。
无线设备芯片支出2009年首次超过计算机,但IHS指出,2011年芯片支出方面的变化是一种更有决定性变化的一部分。IHS预计,明年无线设备芯片支出将大幅增长至729亿美元,计算机芯片支出将只有534亿美元。
IHS称,无线设备占到全球芯片支出的24%,成为大芯片客户。IHS分析师叶文烈(Wenlie Ye,音译)表示,苹果iPhone和iPad的成功彰显出无线设备在芯片采购中的重要性。2011年,苹果在平板电脑芯片方面的支出为46亿美元,高于任何其他厂商。三星和宏达电分别为6.03亿美元和1.99亿美元。
叶文烈预计,未来两年平板电脑将继续推动无线芯片支出的增长,但表示,手机和智能手机在无线芯片支出中仍然占大头。
IHS表示,2011年芯片总支出为2406亿美元,比2010年的2301亿美元增长5%。芯片支出在2009年萎缩13%后,2010年增幅达到32%。
IHS跟踪191家公司的芯片采购情况,占到全球芯片支出的近80%。