• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Javelin+Semiconductor的CMOS+3G功率放大器获三星选用

来源:电子工程世界
时间:2012-02-02

分享至:

 

中国,北京 - 2012年2月2日 - 全球首家高性能CMOS 3G功率放大器(PA)创新者Javelin Semiconductor今日宣布,三星电子选用Javelin JAV5501 Band I做为新款Galaxy智能手机的功率放大器。首先采用Javelin PA产品的三星手机为Galaxy Ace Plus,他是一台基于Android系统的中端3G智能手机。延续广受欢迎的Galaxy Ace(盖世机型),Galaxy Ace Plus具备更大的3.65英寸显示屏幕,并配备更快的1 GHz处理器、5百万像素相机、蓝牙和Wi-Fi等功能。

Javelin总裁兼首席执行官Brad Fluke表示:“能与的智能手机制造商三星电子合作,对Javelin是一个重大的里程碑。做为一家完全符合3G规范的PA供货商,Javelin已充分证明了我们专利架构的性能、品质和可靠度。我们很期待继续与三星电子下一代智能手机的研发密切合作。”

JAV5501是款与智能手机领导制造商配合进行量产的CMOS 3G PA产品。Javelin的PA采用标准CMOS工艺实现了创新型混合信号架构,具有更强大的性能及其他先进功能。Javelin的PA产品具有线性度,并具备现今市场上所有3G PA中秀的噪声抑制性能。Javelin的PA能将对蓝牙、Wi-Fi及GPS等无线装置的干扰降到低,进一步提高智能手机的整体性能。另外,Javelin PA极低的平均功耗,也能延长智能手机的整机电池寿命。

以标准的CMOS PA产品来说,Javelin能通过全球晶圆代工厂提供供货保证,其技术较现有专利PA工艺技术更为优异,具备业界品质及可靠度和稳定性水平。Javelin提供的CMOS 3G PA系列产品支持多频段,采用业界标准3x3 mm极小封装,软件可支持所有3G基带平台。

 

标签 Javelin Semiconductor CMOS 3G功率放大器 三星 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

更多新闻