处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

效率高达91%、可144W四路输出的LED恒流驱动器方案

效率高达91%、可144W四路输出的LED恒流驱动器方案
来源:我爱方案网 时间:2013-05-21

【导读】如果您正在为既要节能,又要减少成本维护的室外工程头疼,那么小编为你推荐一款新型的LED方案。该系列的LED恒流驱动器可提供144W四路输出,89-91%的满载效率,且工作电压可为90-305Vac。具备浪涌保护、过压保护、过温保护和短路保护等是路灯、景观灯等的理想的选择。

英飞特电子股份有限公司宣布推出144W四路输出恒流驱动器,即EUC-144QxxxDT(ST)。此系列有6个不同的型号,输出电流范围为700-1400mA。每个型号都提供了89-91%的满载效率。这些产品能够在输入电压范围为90-305Vac的情况下工作,并提供高功率因数校正(输入电压110V情况下为0.99,输入电压220V情况下为0.95)。此外,此系列产品已获得UL, CUL, Class 2, CE,SELV和FCC等标准认证。

图 144W四路输出恒流LED驱动器EUC-144QxxxDT

EUC-144QxxxDT(ST)系列LED驱动器详细介绍

EUC-144QxxxDT(ST)系列驱动器的多路输出特性 (每路36W)有效降低了LED模组的输入电压,使其能够满足安全电压如Class 2 或者 SELV的要求,同时多路输出也为模块化灯具产品提供了更高的可靠性及可维护性。

EUC-144QxxxDT(ST)系列驱动器的高效率特性使得产品运行温度更低,有效地提高了驱动器的可靠性和延长了产品的使用寿命。当驱动器外壳温度为60℃,80%负载工作时,其使用寿命可达到88,700小时。

EUC-144QxxxDT(ST)系列驱动器具有高效率和长寿命等显著特点,对于在节能和维护费用方面有严格要求的室外工程——路灯、景观灯项目来说是理想的选择。同时,为了确保在应用本产品时无故障运行,该系列的产品均具备强大的浪涌保护、过压保护、过温保护和短路保护等功能,且均采用金属外壳封装,满足IP67标准,可广泛适用于各类室内外照明领域。

相关阅读:

网友质疑LED无线控制系统方案,开发者逐一解答
//www.52solution.com/led-art/80015170
成本3.5元打造极简线路18WLED灯管驱动方案
//www.52solution.com/led-art/80015169
照明LED驱动器面临的挑战和安森美解决方案
//www.52solution.com/led-art/80015211

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16008次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次