处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

全新GPU方案,可自动爆发笔记本的每一丝性能

全新GPU方案,可自动爆发笔记本的每一丝性能
来源:我爱方案网 时间:2013-05-17

【导读】英伟达新推出的五款全新的笔记本 GPU, 可自动爆发笔记本的每一丝性能,无需用户输入,其拥有的三重技术可自动节省电池续航时间、 增强性能以及限度提升消费者的视觉体验。

NVIDIA   (英伟达 ) 今天发布了五款全新的笔记本 GPU,它们具有三重技术,可无缝而自动地限度提升消费者的笔记本性能与体验。

无需笔记本用户费力和输入,这些技术即可在后台运行,以节省电池续航时间、增强性能以及丰富视觉体验,从而提供 GPU 可实现的笔记本体验。

这些技术包括:

全新的 NVIDIA GPU Boost  2.0 技术,可自动调整 GPU 时钟频率以限度提升图形性能。

NVIDIA  Optimus  技术,通过自动打开和关闭 GPU ,使其只在需要时才运行,因而可实现超长的电池续航时间。

GeForce  Experience  软件,可调整游戏中的设置以便实现针对用户笔记本的性能与视觉质量,还可以让 GeForce  驱动程序始终为版本。

NVIDIA  (英伟达 ) 公司 副总裁兼笔记本事业部总经理 Rene Haas 表示: “NVIDIA 的 GeForce  700M 笔记本技术具有简单便捷的特点。你只要按照自己的方式使用笔记本即可,GeForce 会令你的体验无比震撼。”

全新系列的 NVIDIA  GeForce 700M GPU 将这三重技术全部囊括其中。该系列 GPU 包括高性能级的 GeForce  GT 750M、GeForce  GT 745M 和 GeForce GT 740M GPU 以及主流级的 GeForce GT 735M 和 GeForce  GT 720M GPU。

NVIDIA GeForce  700M GPU 于今天上市。每一家一线笔记本厂商都会推出采用 GPU Boost 2.0 技术的笔记本,其中不乏宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、微星、三星、索尼以及东芝。

相关阅读:

ST新推高性能笔记本与计算机主板解决方案
//www.52solution.com/mobile-art/80014201
NXP高效率的笔记本电脑电源管理方案
//www.52solution.com/mobile-art/80014043
2012四核处理器将进一步渗透到笔记本电脑
//www.52solution.com/mobile-art/80013135

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16008次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次