• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

超级本Ultrabook将引USB3.0集线器IC市场井喷

来源:与非网
时间:2012-01-31

分享至:

 

英特尔及OEM厂已决定利用USB 3.0集线器(hub)控制IC来扩大接口数,此举意外让USB 3.0集线器IC需求大爆增,对创惟(6104)、智原(3035)等集线器IC供应商来说,将是2012年利多消息。

 

搭载英特尔Ivy Bridge处理器的第二代超轻薄本Ultrabook确定全面导入USB 3.0接口,但因原生支持USB 3.0主机端控制器仅支持4埠接口,无法对应各大OEM厂对Ultrabook又轻薄又要功能强大的需求,也因此,利用USB 3.0集线器控制IC(USB3.0的新型ESD防护设计 快到难以想象USB3.0设计)来扩大接口数,已成为厂商选择的解决方案。

 

轻薄短小是Ultrabook的特色,但却也因此得减少笔记本对外接口数量,为了让Ultrabook在减少接口数的同时,又能提供更多元的功能,英特尔与OEM厂已经开始着手规划在第二代Ultrabook提供接口兼容,其中,因为英特尔原生支持USB 3.0主机端控制器的Panther Point芯片组仅支持4埠接口,所以业者利用集线器IC来增加对内及对外接口埠数,已经成为今年Ultrabook在传输接口上的变革。

 

由于英特尔今年力拱的Ivy Bridge处理器及搭载的Panther Point芯片组,将原生支持USB 3.0,业者认为在英特尔及超微的助攻下,USB 3.0(USB3.0技术规格详细解析)将在今年出现爆炸性成长,且全面导入计算机产品当中。

 

包括创惟、智原、群联、安国、旺玖等USB 3.0概念股,今年上半年营运确定淡季不淡,USB 3.0控制IC出货量将一季高过一季,受惠此一消息激励,股价昨日均以大涨作收,业者还推估今年USB 3.0芯片出货量,至少会较去年大增3倍。

 

事实上,过去笔记本产品在USB 2.0世代,已大量采用集线器IC来增加接口数,只是过去都是提供给鼠标、打印机、优盘等不需高传输速度的周边产品使用。而USB 3.0因为传输速度大举提高到每秒5Gb,是USB 2.0的10倍,包括高画质影音、以太网络、多屏幕显示等许多需要高传输速度或大量资料传输的新应用,都开始采用USB 3.0作为主要传输接口,也因此,USB 3.0集线器IC能以低成本扩充应用接口埠数,就成为Ultrabook的解决方案。

 

国内投入USB 3.0集线器的厂商虽多,但现在能够量产出货的业者,只有创惟、安国、智原及子公司原昶、威盛旗下威锋等。其中创惟在USB 2.0时代,就已经是各大笔记本厂集线器IC重要供应商,创惟在USB 3.0集线器IC布局也较同业早,支持4埠产品已经量产出货,今年中也将推出支持7埠的USB 3.0集线器IC,与国际大厂史恩希(SMSC)一较高下。

标签 Ultrabook USB3.0 集线器IC USB3.0集线器 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

更多新闻