处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Network Test选择思博伦测试HP企业结构解决方案

Network Test选择思博伦测试HP企业结构解决方案
来源:21ic 时间:2013-05-16

全球网络、设备及服务测试领域的 思博伦 通信公司日前宣布,独立测试实验室 Network Test 使用Spirent TestCenter对HP FlexFabric数据中心产品组合的性能进行了验证。

测试的重点:

• Network Test实验室使用Spirent TestCenter对HP FlexFabric 12910上128个40G以太网端口的线速率性能进行了验证,从而成就了业界规模的公共 40G以太网测试之一。此外,该测试实验室还对HP FlexFabric 11908上64个40G以太网端口的性能和规模进行了验证,而该产品可支持包含虚拟机和服务器在内的超过128,000个各类主机。

• 该测试对HP FlexFabric 12910和11908-V的高性能路由能力进行了演示,通过突显多扩展到255,000个网络的控制层扩展能力而建立了新的基准。测试中还使用新的网络标准,例如大量链路的透明互联(TRILL)等,对HP 12910和11908-V进行了验证,这类标准将使企业能够建立规模巨大的第2层网络结构。

• Network Test实验室还验证了HP HSR6808路由器实现扩展能力和可靠性的能力,该产品将协助企业为数十万用户部署公共和私有云服务,实现毫不妥协的性能、规模和可靠性。

执行官评述:

Network Test实验室创始人David Newman指出:“思博伦的测试仪器使我们能够在今天的数据中心所需的规模下,对HP的FlexFabric数据中心交换机进行验证。无论是在控制层还是数据层,Spirent TestCenter支持高密度测试的能力,及其在10G和40G以太网速率下以纳秒级精度对时延和性能进行测量的能力,都是本次测试能够取得成功的关键因素。”

思博伦通信公司产品营销主管Aswath Mohan表示:“这些公共测试充分说明,当需要应对数据中心运营商在性能和扩展能力问题上面对的挑战时,业界为何会向思博伦寻求测试解决方案。思博伦的测试方法不仅重视嵌入式技术,而且还在不断开发尖端创新技术,这些都使思博伦成为目前市场中先进和完整的数据中心测试解决方案。”

HP公司联网部产品及技术营销高级主管Kash Shaikh认为:“当前的数据网络结构设计不仅要支持云,还要支持虚拟化负载,而在这种复杂性面前,许多企业都会感到力不从心。HP公司经过测试和验证和FlexFabric解决方案将为客户提供高水平的简洁性、扩展性和自动化能力,以便在数据中心提供新的服务和应用。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16008次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次