处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

业界早Cortex-A15应用处理器平板电脑方案

业界早Cortex-A15应用处理器平板电脑方案
来源:我爱方案网 时间:2013-05-16

【导言】Samsung应用处理器早于ARM11时,即有数个厂家将其设计于MID的产品上,这已经是一种几近于平板电脑的产品,并于iPad问世前,积极将其Cortex-A8导入于平板计算机的应用。本文主要介绍友尚集团推出的以三星应用处理器为主的平板电脑解决方案。

 
自从Apple于2010年炒热了平板电脑的市场, 逐渐引爆Intel与ARM在处理器核心地位之争,更迫使Microsoft、Apple与Google相互角逐操作系统市占率,让Microsoft和 Google不得不因此开始销售自有品牌的平板计算机;却让数家世界级计算机与手机品牌业者陷入无所适从的窘境。

Samsung应用处理器早于ARM11时,即有数个厂家将其设计于MID的产品上,这已经是一种几近于平板电脑的产品,并于iPad问世前,积极将其Cortex-A8导入于平板计算机的应用,迄今Cortex-A9 Quad Core与 Cortex-A15 Dual Core更让显示器的支持,从WXGA (1280x800) 提升到 WQXGA (2560x1600) 的分辨率,以高密度 (大约300dpi) 显示强化视觉效果,同时也强化本身的执行效能与频宽,低功耗与高效能的优越表现,更能表达使用者对平板电脑的实用诉求。

【方案特色】


使用Samsung 应用处理器平台的平板电脑,具备以下优势:

    • 工程师拥有较宽的频宽,而拥有较宽广的程序功能运用范围
    • 运算速度快,提升程序运作顺畅
    • 强大的3D引擎,可以提升Android操作接口与3D游戏的流畅度
    • 功耗低、热损耗低,节省电源设计的空间、成本与验证时间
    • 支持各种常用之多媒体播放格式,且均可达到1080p Full-HD的分辨率
    • 处理器体积小,依实际需求选择SCP或POP包装,可达到 PCB面积、成本与续航力的化
    • 相对开放的BSP原始码,方便客户做客制化修改
    • 业界早可以供应Cortex-A15双核的应用处理器,并可达到WQXGA (2560x1600) 高分辨率显示,其HDMI并支持1080p Full-HD 60fps的绝佳影像输出效能,并具备USB 3.0的高速接口。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16008次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次