处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

欧胜全新Ez2 软件解决方案在移动应用中助力提供“永远在线”的免提语音控制和杰出的语音通话质量

欧胜全新Ez2 软件解决方案在移动应用中助力提供“永远在线”的免提语音控制和杰出的语音通话质量
来源:EEWORLD 时间:2013-05-16

英国爱丁堡,2013年5月— 欧胜 微电子有限公司日前推出了其全新 Ez2 软件功能集的首批软件解决方案Ez2 control™ 和 Ez2 hear™ Rx ANC,它们与诸如WM5110 高清晰度(HD)音频系统芯片(SoC)等欧胜现有的硬件方案配合使用,将显著地提升移动应用中的用户体验。

欧胜的Ez2 control™将Sensory公司 的TrulyHandsfree™ Voice Control语音识别解决方案与欧胜的硬件方案集成在一起,以超低功耗为智能手机和其它设备提供了“永远在线”的语音控制,去除了现有语音控制应用所要求的、需通过按动物理按钮来启动该功能的需求。这个解决方案与安卓操作系统完全兼容,确保了功能上无任何损失,同时以超低功耗运行。Ez2 control™支持超过40个国家的语言,并能与Sensory的TrulyHandsfree™方案一起,被任何寻求在其设备中集成精妙的语音控制功能的原始设备制造商(OEM)所采用。至关重要的是,它能证明可以实现比一个按键启动型系统快得多、容易得多的集成,例如车辆中用语音启动的控制。

传统上,功耗一直是完全免提语音控制应用的一个障碍,因为“永远在线”方案是不可行的,这是由于应用处理器从电池中漏掉的高电流。然而,欧胜的Ez2 control™ 所需的功耗比市场上现有解决方案所需功耗要少5倍。这就使它适合在后台运行,总是倾听和等待程序一个预设的触发词,这个词将启动整个应用程序并实现语音控制功能,而没有任何物理上的互动。

欧胜的Ez2 hear™ Rx ANC为移动应用提供了业界的接收路径(Rx) 环境噪声消除 (ANC),在接听移动电话时可提供高达20dB的噪声消降。Ez2 hear™ Rx ANC 检测通话者周围的任何背景噪声,并创建一个大小相等、方向相反的信号来抵消背景噪声,因此只有电话线另一端的声音能被听到;因此即使在嘈杂的环境中, 语音通话 也清脆明晰,同样也减少了因背景噪声致使沟通困难而不得不终止通话的情况。

当WM5110高清晰度音频系统级芯片被集成到一部智能电话或平板电脑之中后,Ez2 hear™ Rx ANC去除了对昂贵的噪声消除耳机的需求,因为噪声消除技术已经被植入设备中了。在每个耳塞上带有一个额外的微机电系统(MEMS)麦克风的低成本耳塞耳机,将为智能手机和平板电脑原始设备制造商提供一种真正的高性价比、随时可用的噪声消除耳机解决方案。

欧胜微电子软件部副总裁Stephen Evans 评论道:“语音是一种自然和方便的交互方式,但如果不得不通过触摸来启动,则有损其在真实环境中的易用性。我们的Ez2 control™ 技术是一项关键性的突破,结合Sensory的TrulyHandsfree™ 解决方案,将语音控制提升到超越智能手机的一项新奇功能,而使其能够在所有的未来产品中,如电视机、洗衣机和电冰箱中发挥作为主要的互动接口的潜能。”

“此外,消费者对语音通话质量的要求越来越高,而我们的Ez2 hear™ Rx ANC是完美的解决方案,不论你身处一间嘈杂的酒吧、忙碌的火车站或者机场,都可显著地提升通话质量。将噪声消除技术植入移动设备中,并在每个耳塞中增加一个MEMS 麦克风,就能为智能手机和平板电脑提供一种将低成本的耳塞耳机提升成为一种高性价比的、随时可用的噪声消除耳机的解决方案。” Stephen Evans 补充道。

在欧胜的软件套件中,Ez2 control™ 和 Ez2 hear™ Rx ANC是众多软件功能中首批支持四个高清晰度音频(HD Audio)解决方案领域的软件:高清晰度语音(HD Audio Voice)、高清晰度回放(HD Audio Playback)、高清晰度录音(HD Audio Capture )和 高清晰度共享(HD Audio Share),这独特的结合提供了一种完整的“嘴到耳”音频体验。

HD Audio Voice 以诸如Ez2 hear™ Rx ANC等先进的噪声消除技术为特点,能在任何环境中实现清脆明晰的语音通话;
HD Audio Playback 包括多种声效增强功能,例如5.1虚拟环绕声、低音和高音增强等,可在任何环境中都能享受质量的音乐;
HD Audio Capture 借助Ez2 control™支持智能设备的语音和手势控制,同时可在任何环境中在移动设备上实现高保真的音频记录,例如在家中、户外、甚至在诸如俱乐部或音乐会等嘈杂的地点;
HD Audio Share 使得移动电话、平板电脑、个人计算机或电视机通过使用扬声器模式而能够实现具有超高音频质量的移动或互联网网络会议,可支持“近距离”小组式电话会议或者单人之间的视频通话,甚至在一个大型会议室或起居室的多人之间“远距离”会议通话。



关于欧胜微电子

欧胜微电子是一家全球性的、的高性能混合信号半导体音频解决方案供应商,其产品主要应用于消费电子市场。无论是在家中、在办公室还是在路上,欧胜富有创意的技术都是全球众多数字消费电子产品的核心,这些系统包括一流的高保真设备、移动电话、平板电脑、MP3播放器、平板电视、数码相机以及便携导航设备等等。

欧胜致力于设计和提供具有开创性的音频产品,包括由欧胜定义其架构的各种音频中枢解决方案、硅微机电系统(MEMS)麦克风、电源管理芯片和噪音消除解决方案,所有这些结合在一起足以让欧胜为各种消费电子应用提供业界的高解析度(HD)音频。这种丰富多样的产品组合可让欧胜遍布全球的客户更好地实现其数字消费产品的差异化,并创造全新的终端用户体验。

公司的总部位于英国爱丁堡,公司的客户已经遍布全球,因此其设计中心、销售办公室、应用团队以及工程专家也已遍布欧洲、北美、亚洲和澳大利亚。

欧胜微电子股份有限公司在伦敦股票交易所上市(股票代码:WLF.L)。

如果想了解更多关于欧胜微电子的情况,请访问://www.wolfsonmicro.com

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16008次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次