处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

可将智能手机充电时间缩短一半的充电器解决方案

可将智能手机充电时间缩短一半的充电器解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-05-16

【导读】TI近推出提供 I2C 与 USB OTG 输出的单体电池充电器 IC, 不但可实现效率,还可将智能手机及平板电脑充电时间缩短一半。是便携设备实现更快、更低温度的充电的方案。

日前,德州仪器 (TI) 宣布推出新型锂离子电池充电器集成电路 (IC) —— 与其它充电器解决方案相比,其可将智能手机及平板电脑充电时间缩短一半。该 bq2419x 系列额定 4.5A 输出、20V 输入开关模式充电器具有 I2C 接口并提供 USB 移动 (OTG) 支持,可为移动电源及电源组, 4G LTE 路由器、Wi-Fi 扬声器、便携式医疗以及工业设计等各种应用实现更快、更低温度的充电。
  
消费者希望便携式电子产品的电池充电速度不断提升。新设计需要更高精度、更高效率的充电电路来确保系统在以更快速度充电的同时,在低温下安全工作。TI bq24190、bq24192、bq24192i、bq24193、bq24195、bq24195L 以及 bq24196 快速充电电路不但可通过电池路径阻抗补偿缩短充电时间,还可提供可编程热管理功能确保系统工作安全可靠。

  

bq2419x 的主要特性与优势:

为单体锂离子电池组实现更快速充电:4.5A 输出 20V 输入充电器可通过独特的电池路径阻抗补偿将充电时间锐减一半;
效率降低充电温度:4.5A 开关模式充电器可在 2A 输出电流下实现达 92% 的效率,在 4A 下实现 90% 的效率,符合能源之星及欧盟充电规范。可编程散热温度调节可显著提升系统级设计;
更长的电池工作时间:集成型电池放电 MOSFET 支持 12 mΩ 的业界低导通阻抗;
USB OTG 的效率:bq24195 可在 2.1 安培电流下支持 92% 的升压效率;
安全充电:不但可防止过压,而且还可在充电过程中保护电池与系统。bq24193 支持 JEITA 指南要求;
便于设计:采用 4 毫米 x 4 毫米 QFN 封装的小型、集成度电池充电解决方案高度集成电源路径管理、同步 FET、集成型电流传感、内部环路补偿以及阴极负载二极管
  
 相关阅读: 
MTK双核智能手机解决方案,整合4合1无线连接功能
//www.52solution.com/mobile-art/80015189
NEC安卓智能手机采用ST的NFC解决方案,支持果冻豆
//www.52solution.com/mobile-art/80015216

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16008次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次