处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

全新SBR整流器方案,助力充电器更小型化设计

全新SBR整流器方案,助力充电器更小型化设计
来源:我爱方案网 时间:2013-05-16

【导读】为足新一代智能手机及平板电脑充电器的需求,该微型SBR整流器方案可确保传导损耗减至低,提升充电器的效率。并可在高温下工作提供低反向漏电流,有助于降低阻断模式损耗,解决热失控的问题和提升可靠性。使充电器的实际更小巧化。

Diodes公司 (Diodes Incorporated)推出15A电流额定值的SBR15U50SP5超级势垒整流器 (Super Barrier Rectifier,简称SBR),以满足新一代智能手机及平板电脑充电器的需求。这个微型SBR整流器通过低正向电压和低反向漏电流的特性测试,能够承受超薄断续模式反激式充电器 (Discontinuous mode flyback charger) 在设计上更高的电流脉冲和工作温度。

SBR15U50SP5整流器在+90ºC环境温度下提供仅0.35V的正向电压及10A电流,确保把传导损耗减至低,从而提升充电器的效率。这个器件在更高温的情况下提供低反向漏电流,有助于降低阻断模式损耗,并能解决热失控的问题和提升可靠性。

图 Diodes全新SBR整流器

这个SBR整流器的电气性能卓越,加上其紧凑的PowerDI-5封装具有低热阻特性,能够优化传热效果,使充电器的设计更细小纤薄。Diodes专利的

PowerDI-5封装的占位面积只有4.05mm x 6.60mm,而离板厚度仅为1.15mm。

相关阅读:

可减少充电时间并为USB外设供电的电池充电器方案
//www.52solution.com/mobile-art/80015085
可供快速充电的锂离子电池充电器MAX77301方案
//www.52solution.com/ipm-art/80015039
可自动检测适配器类型的智能枚举电池充电器
//www.52solution.com/mobile-art/80015023

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次