处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

速度快了1000倍,成本降低60%的癌症治疗新方案

速度快了1000倍,成本降低60%的癌症治疗新方案
来源:我爱方案网 时间:2013-05-15

【导读】癌症一直是不可攻破的病症,不论是它的危害还是治疗它花的大量钱财。本文介绍的是一种医疗诊断分析技术方案,虽不能治愈癌症,但可以帮助摧毁恶性肿瘤且能降低60%的成本。并利用Power7集群超级电脑进一步加速疗法计划拟定所需时间,时间快上1000倍。

IBM研发了一套医疗诊断分析技术,虽然不能真正用来治疗癌症,但可望能为摧毁现有恶性肿瘤之有效新疗法降低成本。

该新技术利用了高能量粒子加速器(high-energy particle accelerator)──物理学所应用的巨型粒子加速器的房间大小版本──能精确地引导质子束杀掉癌细胞,不会让邻近的身体组织受波及;IBM Research期望能通过此执行于Power 7集群超级电脑的软件分析技术,降低有效癌症新疗法的成本。

根据统计,2012年全球有1,200万名以上的癌症患者正接受各种不同疗法,估计到2030年该数字将增加至2,100万;但遗憾的是,目前只有10家医疗中心可提供质子疗法,仍有17家正在建设中,而且每家医疗中心成本超过2亿美元。

市场对现有质子加速器的总投资成本超过34亿美元,新一代技术旨在缩小加速器的尺寸并降低其价格,好让这种医疗技术更容易负担;但仍有一个有待克服的瓶颈是,利用这种质子疗法所需的运算技术性能。

今日的质子疗法需要很长的相关准备程序,一开始需要通过核磁共振造影(MRI)或电脑断层扫描(CT)来辨别肿瘤位置,接着一群医疗与技术人员需要花上一星期时间,安排该如何使用质子束来摧毁肿瘤。不同于传统放射线疗法,质子束不会影响所通过的人体组织,只会在其路径的末端释放能量,因此必须精确地让质子束末端引入肿瘤内部。

今日的质子疗法需要医疗与技术人员花一个星期时间来安排质子束路径以摧毁肿瘤,这意味着如果肿瘤在同时间不断成长,成功率就会降低;而IBM在Power 730丛集电脑所执行的分析软件,能在15分钟之内就绘制出同样的质子束路径图。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16008次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次