处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

可节省70%电路板空间小尺寸18位ADC方案

可节省70%电路板空间小尺寸18位ADC方案
来源:我爱方案网 时间:2013-05-15

【导读】Maxim Integrated推出业内尺寸小的18位逐次逼近型 (SAR) ADC,具有优异的精度和小封装尺寸下的高集成度特性,集成基准缓冲器和内部基准,具有优异的交流和直流性能,可简化外部信号调理电路设计且节省了70%电路板空间。

Maxim 推出业内尺寸小的12引脚、18位逐次逼近型(SAR)模/数转换器(ADC) MAX11156,现已开始出货。MAX11156在微型3mm x 3mm TDFN封装中集成了内部基准和基准缓冲器,与竞争方案相比大幅降低成本并节省至少70%的电路板空间。该款高性能ADC可提供18位分辨率,超摆幅(Beyond-the-Rails )技术能够在+5V单电源供电条件下支持±5V的输入信号范围。该技术无需使用负电源,大大简化设计。18位分辨率和500ksps采样率使得MAX11156理想用于自动测试设备(ATE)、工业控制系统、医疗仪器和机器人等要求高精度、小尺寸的应用。

MAX11156的单调转换、快速建立时间以及无延迟等特性,使其非常适合快速、高精度数字控制环路系统。MAX11156可提供无失码的18位分辨率以及优异的直流精度(0.5LSB DNL和2.5LSB INL (典型值))和交流性能(94.6dB SNR和-105dB THD (典型值))。此外,MAX11156通过SPI兼容串口进行通信,允许通过菊链架构并行连接多片ADC,以支持多通道系统。该接口还可提供“忙”状态指示信号,简化系统同步和定时。

主要优势

减小电路板占用面积:业内尺寸小的18位SAR ADC集成基准缓冲器和内部基准,有效降低成本、简化设计;
提升性能:该18位器件具有94.6dB SNR和-105dB THD (典型值),确保无失码;
支持双极性输入范围:允许在5V单电源供电条件下测量±5V (10VP-P)输入范围的信号,简化外部信号调理电路设计;

业界评价

Maxim Integrated高级业务经理Carmelo Morello表示:“MAX11156 18位SAR ADC具有优异的精度和小封装尺寸下的高集成度特性,这款器件的推出体现了我们对高集成度、16位及以上分辨率SAR ADC的一贯关注与投入”。

Semicast首席分析师Colin Barnden表示:“18位ADC能够很好地满足工业和医疗应用不断提高的精度要求,有助于提升上述系统的诊断性能”。

供货、温度范围

采用12引脚TDFN封装(3mm x 3mm)
-40°C至+85°C工作温度范围

相关阅读:

富士通推首款28nm 高速、低功耗的ADC解决方案
//www.52solution.com/industrial-art/80014754
德州仪器推出业双通道16位ADC与首款时钟抖动清除器
//www.52solution.com/industrial-art/80012809

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16008次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次